This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:PH 引脚的低电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099728/tps54218-low-level-of-the-ph-pin

器件型号:TPS54218

您好的支持团队、

PH 引脚的开关波形。
低电平不会达到0V、但大约为0.4V。

请告诉我它不会变为0V 的原则?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    对于 PH 引脚、最小电压可升至-0.6V。 因此、理论上这不会损坏器件。  

    将其设为0V 将非常具有挑战性。 为了减少这种振铃、需要遵循所有数据表指南的适当布局实践。 电路板上的寄生效应、无源器件的选择、都在控制这种振铃方面发挥着至关重要的作用。 您目前是否遇到任何与应用程序相关的问题?

    该器  件非常旧、我们建议使用较新的器件之一、如 TPS62851x 或 TPS62850x-Q1。 较新的器件更易于设计、对外部组件的需求更少、并且性能也更好。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、
    感谢你的答复。

    我不关心负号中的部分、但我关心正号中突出的部分。

    这对应用程序来说不是问题。
    更改电感后、低电平变为正0.4V、如所附波形所示、因此我对此感到担忧。
    您是否知道正0.4V 的原因?

    我们将使用 TPS54218作为供货情况。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    感谢您的澄清。

    那么、这是否意味着在您更改电感器之前它为0V?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、
    感谢你的答复。

    是的。
    在10μH μ s 时、它几乎为0V、但当我将它更改为2.2μH μ s 时、它变为正0.4V。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    您能分享一下原理图吗?

    -我尝试在 Webench 上模拟 TPS54218的 vSwitch 波形,并且低电平本身达到0V。

    -您能否确认测量技术是否正确?   https://training.ti.com/power-tips-managing-your-dcdc-converters-switch-node-sensitivity

    -另请分享电感器电流、Vout、Vin 波形。

    -电感器器件型号是什么?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    在我们脱机讨论时、我将关闭此主题。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、
    感谢您的支持。

    我们继续讨论、并发出一条私人信息。

    此致、
    DIE-K