This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036 VLED 未固定

Guru**** 2385320 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106595/lp5036-lp5036-vled-not-fixed

器件型号:LP5036

大家好、e2e 团队、我的项目使用 LP5036来控制10个 RGB LED

我使用单节电池锂离子电压为 VLED 供电(最大值为4.2V、通常为3.7V)=> VLED 将在3.x 至4.2VDC 的范围内

所以我的问题是当电池电压从4.2V 降至3.x 伏=> VLED 将从4.2V 降至3.x 伏时,它会影响 LED 的亮度,还是影响 IC LP5036的其他任何部件?

希望能尽快听到你们的声音!

谢谢

此致

高普勒