大家好、e2e 团队、我的项目使用 LP5036来控制10个 RGB LED
我使用单节电池锂离子电压为 VLED 供电(最大值为4.2V、通常为3.7V)=> VLED 将在3.x 至4.2VDC 的范围内
所以我的问题是当电池电压从4.2V 降至3.x 伏=> VLED 将从4.2V 降至3.x 伏时,它会影响 LED 的亮度,还是影响 IC LP5036的其他任何部件?
希望能尽快听到你们的声音!
谢谢
此致
高普勒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、e2e 团队、我的项目使用 LP5036来控制10个 RGB LED
我使用单节电池锂离子电压为 VLED 供电(最大值为4.2V、通常为3.7V)=> VLED 将在3.x 至4.2VDC 的范围内
所以我的问题是当电池电压从4.2V 降至3.x 伏=> VLED 将从4.2V 降至3.x 伏时,它会影响 LED 的亮度,还是影响 IC LP5036的其他任何部件?
希望能尽快听到你们的声音!
谢谢
此致
高普勒
您好、Hiep、
[引用 userid="505363" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106595/lp5036-lp5036-vled-note-fixed"]它是否会影响 LED 的亮度或 IC LP5036的任何其他部件?这取决于您选择的 LED 的正向电压 Vf。 您可以查看 LED 器件数据表以供参考。 对于 Vf<3V 的大多数 LED、它不会影响 LED 亮度。 此外、您还可以使用直流/直流电路或齐纳二极管来稳定 Vbat 输入。 对于 IC 侧、VLED 压降不会导致任何问题。
此致、
Aaron
谢谢 Aaron、我明白了
因为我看到 LP5036是一个恒流驱动器、所以我认为当 VLED 下降时、LP5036将保持流向 LED 的电流、因此 LED 不会受到影响
非常感谢您的支持
Aaron、大家好、我还有一个问题、我看到 LP5036数据表中说 VCC 从2.7到5.5V
如果我为 LP5036提供5V 电压、它能否使用3.3V 与 MCU 进行 I2C 通信?
谢谢你
最恰当的考虑
高普勒
您好、Hiep、
[引用 userid="505363 "URL"~//supp/superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106595/lp5036-lp5036-vled-non-fixed/4101667#4101667"]如果我为 LP5036提供5V 电压、它能否使用3.3V 与 MCU 进行 I2C 通信?[/quote是的、可以这么做。
![]()
此致、
Aaron
明白了、t
谢谢你