Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62824, TPS62A01, TPS628501, TPS3620
器件型号:LM3671MF-1.8EV
我们实际上使用的是 LM3671MF-3.3器件、但在创建此线程时、选择中不会显示该器件。 在应用5V 电源(黄色轨迹线)时、LM3671的3.3V 输出具有"阶跃"启动功能、这会导致处理器在复位时不正确加电。 负载相对较低的 mA、但输出纹波很小、因此我认为它运行正常、只是启动时非常不稳定。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62824, TPS62A01, TPS628501, TPS3620
器件型号:LM3671MF-1.8EV
我们实际上使用的是 LM3671MF-3.3器件、但在创建此线程时、选择中不会显示该器件。 在应用5V 电源(黄色轨迹线)时、LM3671的3.3V 输出具有"阶跃"启动功能、这会导致处理器在复位时不正确加电。 负载相对较低的 mA、但输出纹波很小、因此我认为它运行正常、只是启动时非常不稳定。


Dan、您好!
遗憾的是、LM3671在启动期间在输出电压中具有阶跃响应。 请参阅数据表中的图27和28。
其原因是、在启动前 、转换器的内部基准已经处于 其典型值(0.5V) 、并且只有电流限制在启动阶段以步长的方式更改为典型电流限制。
具有平稳启动的转换器通常会在软启动期间将内部基准从0斜升至典型值。 如果仍然可以切换到新的转换器、并且可以为您的项目平稳启动、我建议使用其他一些器件。
在当前电路板上、您能否尝试移除所有大容量电容器并检查启动情况如何? 您还在 C6和大容量电容器之间使用铁氧体磁珠吗?
此致、
瓦伦
Dan、您好!
对于我们的任何器件、11mF 的输出电容过高、无法直接驱动。 这可能导致器件不稳定、有时甚至达到电流限制。 在 降压转换器的输出电容和大容量输出电容之间保持铁氧体磁珠/电感有助于降低它对降压转换器环路的影响。 11mF 是否可以减小甚至移除?
TPS62A01和 TPS62824是1A 转换器、支持小于50uF 的输出电容。 TPS628501也是1A 转换器、可支持200uF 的输出电容。 所有这些都具有平稳的启动斜坡。
此致、
瓦伦
Dan、您好!
对延误的回应表示诚挚的歉意。 我们的一些团队成员仍在度假。
通常、我们不建议使用任何特定的铁氧体磁珠。 因为这取决于系统设计和需要衰减的频率范围。 您必须寻找的是"阻抗与负载电流"曲线 、并确保铁氧体磁珠能够承受 系统 负载电流、而不会在所需的频率范围内饱和和丢失其阻抗。
-从数据表中可以看出、FET 电流限制在 830-1150mA 之间。
-
[~ userid="519356" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1104174/lm3671mf-1-8ev-b丑-power-up/4094507#4094507]\n 我们以前在该电路中具有线性。 由于我们无法移除大电容器、因此恢复到该类型的电源是否有意义?[/引述]您是说使用 LDO 而不是降压吗?
谢谢、
Febin
Dan、您好!
LDO 是一种替代方案。
-
[~引脚 userid="519356" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104174/lm3671mf-1-8ev-b丑-power-up/4100469#4100469"]此外、如果我包含串联电阻器到1A 的电流、则是否会使用铁氧体电阻器?]总输出电容如何?
此致、
Febin