This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671MF-1.8EV:不好的上电

Guru**** 1267740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62824, TPS62A01, TPS628501, TPS3620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104174/lm3671mf-1-8ev-ugly-power-up

器件型号:LM3671MF-1.8EV

我们实际上使用的是 LM3671MF-3.3器件、但在创建此线程时、选择中不会显示该器件。  在应用5V 电源(黄色轨迹线)时、LM3671的3.3V 输出具有"阶跃"启动功能、这会导致处理器在复位时不正确加电。  负载相对较低的 mA、但输出纹波很小、因此我认为它运行正常、只是启动时非常不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在电源平面更远的位置、我们有一个相对较大的11mF 超级电容器、但它具有160欧姆的高内部阻抗、我无法理解它们将如何创建此步进启动曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    遗憾的是、LM3671在启动期间在输出电压中具有阶跃响应。 请参阅数据表中的图27和28。

    其原因是、在启动前 、转换器的内部基准已经处于 其典型值(0.5V) 、并且只有电流限制在启动阶段以步长的方式更改为典型电流限制。

    具有平稳启动的转换器通常会在软启动期间将内部基准从0斜升至典型值。 如果仍然可以切换到新的转换器、并且可以为您的项目平稳启动、我建议使用其他一些器件。

    在当前电路板上、您能否尝试移除所有大容量电容器并检查启动情况如何? 您还在 C6和大容量电容器之间使用铁氧体磁珠吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无铁氧体、但有 一个 TPS3620-33DGKR 电源开关。  您能为现在广泛提供的类似转换器提供建议吗?  我只需要300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于我们的任何器件、11mF 的输出电容过高、无法直接驱动。 这可能导致器件不稳定、有时甚至达到电流限制。 在 降压转换器的输出电容和大容量输出电容之间保持铁氧体磁珠/电感有助于降低它对降压转换器环路的影响。 11mF 是否可以减小甚至移除?

    TPS62A01和 TPS62824是1A 转换器、支持小于50uF 的输出电容。 TPS628501也是1A 转换器、可支持200uF 的输出电容。 所有这些都具有平稳的启动斜坡。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun、

    您能不能推荐一个有助于实现的小型铁氧体规格。  电容器还具有一个串联电阻器来限制充电电流...使用该电阻器会不会降低对转换器环路的影响?  什么电流限制对 TPS3620有意义?

    我们以前在该电路中具有线性。  由于我们无法移除大电容器、因此恢复到该类型的电源是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请允许我跳进、因为 Varun 目前不在办公室。

    非常感谢 您的问题。

    我们将深入研究并在几天内返回给您。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对延误的回应表示诚挚的歉意。 我们的一些团队成员仍在度假。

    通常、我们不建议使用任何特定的铁氧体磁珠。 因为这取决于系统设计和需要衰减的频率范围。 您必须寻找的是"阻抗与负载电流"曲线 、并确保铁氧体磁珠能够承受 系统 负载电流、而不会在所需的频率范围内饱和和丢失其阻抗。

    -从数据表中可以看出、FET 电流限制在 830-1150mA 之间。

    -

    [~ userid="519356" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1104174/lm3671mf-1-8ev-b丑-power-up/4094507#4094507]\n 我们以前在该电路中具有线性。  由于我们无法移除大电容器、因此恢复到该类型的电源是否有意义?[/引述]

    您是说使用 LDO 而不是降压吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、300mA LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我使用串联电阻器将电容器的充电电流限制为1A、这是否意味着不使用铁氧体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LDO 是一种替代方案。

    -  

    [~引脚 userid="519356" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104174/lm3671mf-1-8ev-b丑-power-up/4100469#4100469"]此外、如果我包含串联电阻器到1A 的电流、则是否会使用铁氧体电阻器?]

    总输出电容如何?

    此致、

    Febin