This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122具有扩频频谱功能的外部时钟双相运行的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102131/lm5122-q1-question-for-lm5122-dual-phase-operation-with-external-clock-with-frequency-spread-spectrum-feature

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

我们的客户在双相配置中使用 LM5122-Q1、为了提高 EMI 性能、他们想要检查我们是否可以使用一个具有扩频功能的外部同步时钟、如下所示馈入 SYNC 引脚。 如果有任何问题、您能否帮助检查此设计? 是否应注意任何考虑因素?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、是的、可以使用 SYNCIN/RT 引脚将内部振荡器同步到外部时钟。 数据表部分中提到了这一点  7.3.11.这里需要考虑的重要一点是、要确保外部同步的频率在 Rt 电阻器设置的内部振荡器频率的+40%和-20%范围内。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的回答、我们对此操作还有另一个问题、因为我们将使用一个调制频率来调制常规输入时钟、如下图所述、我们想知道我们可以为 LM5122内部支持什么调制频率? 例如、输入外部时钟仍为250kHz、占空比为50%、并在20ms 内通过+/-1.4kHz 变化进行调制、我们是否可以支持这种情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我将询问我的经验丰富的工程师、并尽快返回给您、最晚在两三个工作日内完成。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    是的、可以支持这种情况、但对于您的示例、如果外部时钟为250kHz、调制最小值和最大值为+/- 1.4kHz、则应调整 RT 内部时钟、使外部时钟为250kHz (251.4 - 248.6kHz) 低于 RT 内部时钟的+40%或-20%、如数据表第7.3.11节所示。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我们还有另一个问题、如您所知、对于频率扩展操作、有一个调制频率 FM、如下图所示。 我们想知道 LM5122内部的此调制频率有何限制? 我猜它应该受到内部环路带宽的限制、但需要了解有关这方面的更多详细信息、请帮助检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我对您的问题有点困惑、如果我错了、请更正我、您希望使用特定的调制频率从外部同步器件、该调制频率如图所示分布在三角波形上。 现在、您要问的是、该三角波形的范围是多少? 此外、我不确定"受内部环路带宽限制"是什么意思、您能更详细地解释一下吗?

    您还能告诉我项目和客户的名称吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    客户将 LM5122两相运行用于汽车应用的一个8~36V 输入、48V/3A 输出升压用例、但我们面临 EMI、这是很难解决的、因此我们通过 LM5122的 SYNC 引脚确定了这种频率扩展方法。

    如您所知、对于三角频率展频调制、有两个因素:

    频率偏差 Δ f 根据 RT 电阻器设置的中央开关频率变化。 现在我们确认、只要在+40%~-20%范围内、就可以满足 LM5122的规格要求。

    调制频率 fm、这是我们更改上述 Δ f 的速度。 -这是我们要检查 LM5122允许的范围的参数,您能帮助检查它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我将与一名设计工程师和一些经验丰富的老年人进行联系、并与您联系。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    那么、我能够获得以下结果:

    更改为最大频率是调制频率的4倍、该频率应比环路带宽慢、这样输出将不会看到调制纹波并且处于恒定瞬态

     

    因此、调制频率应小于环路带宽的1/4

    转换到最大频率(Δ F)的速度<环路带宽。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon