主题中讨论的其他器件: LM5122
大家好、
我们的客户在双相配置中使用 LM5122-Q1、为了提高 EMI 性能、他们想要检查我们是否可以使用一个具有扩频功能的外部同步时钟、如下所示馈入 SYNC 引脚。 如果有任何问题、您能否帮助检查此设计? 是否应注意任何考虑因素?

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Haroon、
客户将 LM5122两相运行用于汽车应用的一个8~36V 输入、48V/3A 输出升压用例、但我们面临 EMI、这是很难解决的、因此我们通过 LM5122的 SYNC 引脚确定了这种频率扩展方法。
如您所知、对于三角频率展频调制、有两个因素:
频率偏差 Δ f 根据 RT 电阻器设置的中央开关频率变化。 现在我们确认、只要在+40%~-20%范围内、就可以满足 LM5122的规格要求。
调制频率 fm、这是我们更改上述 Δ f 的速度。 -这是我们要检查 LM5122允许的范围的参数,您能帮助检查它吗?
谢谢。