主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
这是我在这里的第一篇帖子、我希望得到帮助、因此如果我在发布这篇文章的位置或方式上感到混乱、请原谅我。
在过去三个月中、我一直在尝试为量产构建正确配置 BQ25720RSNR。 我正在项目中进入关键阶段、需要 一些帮助。
我一直在配置寄存器、我知道如何设置我想要的充电配置、但芯片本身决定(不告诉我)它不喜欢我的配置、擦除它、让我想知道问题是什么。
因此、我需要一个程序来设置此芯片、以便执行以下操作:
使用 USB 5V 输入(最大1.5A)
2.将其升压至大约13V
3.用12.6V 的最高电压为3节锂离子电池组充电,最大电流为1A
我们可以高达14V、低至12.6V。 我相信我们不能低于12.6V、因为这是3S 锂离子电池组的充电电压。
我的电路在我们达到4.2V 之前不会为芯片提供任何东西。 电路的最高输入电压当前为5.5V、我们希望尝试将其达到9V、可能为12V。
非常感谢您提供的任何帮助。 我的固件开发人员在完成全职工作后的周二和周四晚上都可以使用、因此 、您在今晚或下周二晚上可以告诉我的任何信息都将特别有用。
如果 我应该提供标准数据集导出(例如某种核心转储)、以帮助人们更好地了解我要做的事情、请告诉我如何生成数据集、以便我可以在该主题中提供数据集。