This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:需要有效寄存器配置示例

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106640/bq25720-need-example-of-valid-register-configuration

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

这是我在这里的第一篇帖子、我希望得到帮助、因此如果我在发布这篇文章的位置或方式上感到混乱、请原谅我。

在过去三个月中、我一直在尝试为量产构建正确配置 BQ25720RSNR。  我正在项目中进入关键阶段、需要 一些帮助。

我一直在配置寄存器、我知道如何设置我想要的充电配置、但芯片本身决定(不告诉我)它不喜欢我的配置、擦除它、让我想知道问题是什么。

因此、我需要一个程序来设置此芯片、以便执行以下操作:

使用 USB 5V 输入(最大1.5A)
2.将其升压至大约13V
3.用12.6V 的最高电压为3节锂离子电池组充电,最大电流为1A

我们可以高达14V、低至12.6V。  我相信我们不能低于12.6V、因为这是3S 锂离子电池组的充电电压。

我的电路在我们达到4.2V 之前不会为芯片提供任何东西。  电路的最高输入电压当前为5.5V、我们希望尝试将其达到9V、可能为12V。

非常感谢您提供的任何帮助。  我的固件开发人员在完成全职工作后的周二和周四晚上都可以使用、因此 、您在今晚或下周二晚上可以告诉我的任何信息都将特别有用。

如果 我应该提供标准数据集导出(例如某种核心转储)、以帮助人们更好地了解我要做的事情、请告诉我如何生成数据集、以便我可以在该主题中提供数据集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我能够复制您希望充电器执行的操作、并且我附加了实现此目的的寄存器的值。  我的设置包括 Vin = 5V、充电电流= 1A、充电电压调节= 12.6V。

    我有几个后续问题要问您:

    1.您能像我在上面所做的那样向我发送 BQStudio 中寄存器值的屏幕截图吗? 设置寄存器值可以更快地向我展示您的器件正在执行的操作。

    2.您是否使用5V 输入电压进行设置? 无法使 Vin = 5V 且电流限制为1.5A、从而获得13V 的输出电压和1A 的充电电流。  这是因为7.5W 的输入功率将小于13W 的输出功率。 当我设置 Vin = 9V 时、我能够以1.5A 输入电流获得1A 的充电电流。  总之、如果您都希望在输入电流限制为1.5A 的情况下以1A 电流充电、则需要增大 Vin 的值。

    此致、

    查尔斯