This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:Webench 仿真

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105794/tps62913-webench-simulation

器件型号:TPS62913

尊敬的团队:

我的客户正在尝试在 Webench 上模拟 TPS62913。

您是否能够支持?

我考虑使用 TPS62913/2提供的双环路方法来解决极低噪声混合信号系统的复杂设计难题

我曾尝试过在 TI Spice 中对 TPS62913进行建模、从 TI 下载的示例工作台工作正常、但是、一旦我为相关的输入/输出配置重新配置了该阶段-由于某种原因、仿真刚刚开始、我尚不理解。

我将 在接下来的2-3天内返回到该状态、同时还尝试了该阶段的 Webench 仿真

这是内置在 Webench 中的电路:

使用以下设计要求:VIN = 11-13V、OUT = 4.5V、负载= 0.3A、使用第二个环路

文本信息中报告的输出纹波为

在运行稳态仿真时、我得到的结果是:

 

因此、初始计算主谐波下的~ 380uV PTP 纹波、而实际仿真在主谐波上表现出~ 600uV PTP 纹波

差异的原因是什么?

 

此外、我还参加了 TI 电源在线研讨会、特别喜欢不带 LDO 的低噪声设计部分(我在其中实际了解了 TPS62913双环路方法)。

我为我的进一步研究下载的在线研讨会幻灯片显示以下示例:

 

我们可以看到频域分析显示、在接近主开关1 (2.25MHz)的频率下、输出纹波大约为4uVrms。

在我看来、PTP 纹波比我在 Webench 仿真中得到的值低得多(380uV 或600uV)、会产生4uVrms 电压。

此外、还应记住 Webench 配置在在线研讨会演示中使用了5个22uF 输出电容器、但产生的纹波高于3个22uF 电容器输出。

我应该错过什么?

TPS62913/2利用第二个环路、而无需使用具有3个10-22uF 陶瓷输出电容器的正常配置的扩频、即本示例中与双10-22uF 陶瓷电容器配对的铁氧体磁珠、可以实现什么样的实际纹波性能?

 

感谢您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的问题-很抱歉耽误您的时间、因为昨天是在美国度假。

    对于第一个问题、在 TI SPICE 中修改设计后、您是否调整了负载以匹配输出条件?  否则、您可能会遇到过流情况、这是一个很常见的被忽略的问题。

    对于仿真结果、WEBENCH 报告 VOUT 峰值纹波、在数据表中显示 VOUTrms 纹波。  由于波形不是正弦波形、因此 Vrms 值不是0.7xVpp、而是一个不同的值。  我建议使用仿真器中的工具来显示 Vrms 纹波。

    您能否共享您的 WEBENCH 设计? 您能否共享您的其他仿真设计、以便我可以帮助您处理所使用的实际文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve

    关于 Spice 仿真、如果我的存储器运行良好、我调整了该级的配置以匹配所需的负载条件。 但是、我将返回到该仿真、以确保情况正确、并返回结果并分享设计。

    关于我问的关于 Webnech 电路的第一个问题、您能详细说明吗? 这里我指的是、在文本信息(380uV)和同一电路的仿真(~600uV)之间、PTP 纹波的差异是前者的两倍

    该 Webench 电路的设计要求为:

    VIN = 11-13V、 Vout = 4.5V、Iload = 0.3A、使用双环路、无展频

    由工具构建的电路在原始消息中出现在上方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    Vout p-p 值是 PSPICE 和 WEBENCH 模型之间的差值、可能与每个 COUT 值的 ESR 和 ESL 一样简单。  例如、我注意到、上面的原理图显示了电容器的9m Ω ESR、其中 EVM 板和数据表测量使用的电容器 ESR 小于3m Ω。  这将影响输出纹波的外形和尺寸。  WEBENCH 显示、从第一个 LC 到第二个 LC 的纹波减少了~30dB、这一点很好。 数据表和网络研讨会显示了时域(主要由第二个 LC 滤波器的噪声决定)以及通过 FFT 的频域中的输出纹波、以 uVrms 为单位、该值将小于峰间纹波。