Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQEVSW
主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ20Z655、 BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQEVSW、
你好
我有一个 BQ20z655 R1、我将电池连接到它和计算机投射 EV2400。
我很难找到合适的参数来停止充电。
因此、当我的电池充满电时、它仍会继续充电
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gus、
最新版本的评估软件位于 https://www.ti.com/product/BQ20Z655-R1
您可以通过从 https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW#downloads 安装更新来更新评估软件的化学成分列表
但我不明白为什么我测量的放电容量为10200mAh、充电容量为10350mAh、但我始终只有大约7829mAh。 e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.xlsx
是的,这里是 mu .gg 文件:
我没有成功地将.gg 文件添加到论坛、因此我创建了一个 wetransfer 链接、我希望它对您来说是可以的。
您好、Gus、
我被阻止访问该链接。 请参阅此帖子以将文件上传到论坛
大家好,我有很多问题:
使用全新的 bq20z655-R1、我将其连接到我的电池、然后将其连接到评估软件、我会发送上次找到的化学品。 我检查参数:设计容量、设计电压、充电端子锥形电流、DSG 电流阈值、CHG 电流阈值、停止电流和端子电压。
我写入所有数据。
因此、无法对电池进行充电或放电。
然后、我尝试进行0021 ET 0041制造访问、以获取 Gauge _en 并进行复位。
我不知道如何读取 bitgau_en?

然后、我有这个屏幕、我处于更新状态04。 如何将更新状态更新为00?
我将此 OTA 设置为1,这很奇怪,因为我的温度介于 JT2和 Jt2a 之间?
我知道我被阻止了、因为当我将电池连接到充电器时、我仍然无法充电或放电。