This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:充电和放电问题

Guru**** 2766105 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100794/bq20z655-r1-charging-and-discharging-issue

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ20Z655BQSTUDIOGPCCHEMBQEVSW

你好

我有一个 BQ20z655 R1、我将电池连接到它和计算机投射 EV2400。

我很难找到合适的参数来停止充电。

因此、当我的电池充满电时、它仍会继续充电

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rigal、您好!

    在数据闪存中、有一个"充电控制"选项卡。 在此条件下、正确设置终端 Cfg 参数、以匹配您的充电终止检测条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我认为这是因为我没有正确的化学成分。我必须再次选择化学成分,然后才能告诉我数据是否正确。CSV 文件,我应该直接注册来自 BQ 和电池的信息,或者应该从外部测量创建此文件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化学 ID 匹配的日志数据可使用 bqStudio 或其他设备收集。 数据将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,有几个问题:

    在 Chem 选择期间、我按照 slva725a 中的规定进行充电放电。 在数据闪存中选择正确的参数之前,您能否确认这是第一步?

    如 slua903中所述,在 GPCCHEM 选择 chem 后,我将通过写入正确的数据(锥形电流、电流阈值、退出电流、术语电压...)来执行学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    是的、首先要进行化学 ID 匹配。 步骤顺序正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们有 BQ20z655 R1,使用软件德州仪器 bq 电量监测计评估软件 v0.03,您是否认为可以使用 BQ 的最新软件版本?

    您知道三星35E 的细胞吗? 是否可以直接获取化学 ID?

    您认为是否有可能获得比我们软件中的最新化学品列表? 它只是非常古老的单元格。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    最新版本的评估软件位于 https://www.ti.com/product/BQ20Z655-R1

    您可以通过从 https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW#downloads 安装更新来更新评估软件的化学成分列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    现在、我已经准备好了 CHEM 960版。

    我安装化学物质的更新、

    当我单击“OK”(确定)时,更新电量监测计数据闪存

    我有默认消息:Error at match template:Cannot find the device encr file (匹配模板时出错:找不到设备加密文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    是否可以尝试卸载 bqEVSW 并删除安装文件夹?

    然后安装 bqEVSW 和化学更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我执行所有的化学选择、它工作得很好、

    我执行学习周期、直到更新状态为0E、

    Qmax 电池具有很高的价值、但完整的充电容量不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    此时拍摄黄金映像、然后运行周期以验证准确性。 正常情况下、应更新满电量。 它 取决于 Qmax。 在循环过程中检查它是否准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该使用一些制造商访问代码执行下一个运行周期? 喜欢21? 由于 Qmax 是最合适的,因此我有10188mAh,但在充满电的情况下,我有7793mAH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    无需发送任何命令。 仅在您的应用中进行完整的充电和放电周期(或类似于学习)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今晚充电、但仍然正常、7829mAh:

    这是不是因为电池电压在10650时切断、因此术语电压永远不会达到10600mV、而术语电压永远不会更新满充电容量的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    完全充电容量(FCC) 已从之前的值发生变化。 您可以通过比较您发布的2个屏幕截图来看到这一点。 电量监测计正在计算和更新它。

    数据闪存中的系统参数设置决定了电池的可用容量。 计算出的可用容量将在 FCC 中返回。 较高的端接电压将降低 FCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但它距离我要达到的10500mAh 热容量和10200mAh 热容量很远。 我应该修改哪个参数来设置正确的 FCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    结果是将电池与应用相匹配。 电池数据表中的容量低于指定的负载。 如果应用具有不同的负载、则使用的电池容量可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不明白为什么我测量的放电容量为10200mAh、充电容量为10350mAh、但我始终只有大约7829mAh。 e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    感谢您附加日志。 今天我将介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    我快速看了一下。 在此负载下、电池的容量大于报告的 FCC。 这是应用负载吗?

    如果这是应用程序加载的方式、请将 GG 文件发送给我进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这里是 mu .gg 文件:

    https://we.tl/t-i9YeTGEhwk

    我没有成功地将.gg 文件添加到论坛、因此我创建了一个 wetransfer 链接、我希望它对您来说是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    我被阻止访问该链接。 请参阅此帖子以将文件上传到论坛

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/761619/faq-how-do-i-attach-a-file-or-link-to-my-post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../apprentissage-170522.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    谢谢。 GG 文件显示了在学习周期中不正常的寿命数据值。 当出现错误的周期时、似乎已设置 FCC。  在这种情况下、FCC 需要很多周期才能达到正确的值。 尝试发送命令复位(0x0041) TRM 部分 A.1.2.11、并让我知道这是否会产生任何影响。 否则、您可能需要使用全新的 bq20z655-R1来恢复学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们发送0041进行制造访问、FCC 增长到8.1Ah、但仍远未达到10.3Ah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    最好通过将更新状态设置为0并重新编程所有数据来重做学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我有很多问题:

    使用全新的 bq20z655-R1、我将其连接到我的电池、然后将其连接到评估软件、我会发送上次找到的化学品。 我检查参数:设计容量、设计电压、充电端子锥形电流、DSG 电流阈值、CHG 电流阈值、停止电流和端子电压。

    我写入所有数据。

    因此、无法对电池进行充电或放电。

    然后、我尝试进行0021 ET 0041制造访问、以获取 Gauge _en 并进行复位。

    我不知道如何读取 bitgau_en?

    然后、我有这个屏幕、我处于更新状态04。 如何将更新状态更新为00?

    我将此 OTA 设置为1,这很奇怪,因为我的温度介于 JT2和 Jt2a 之间?

    我知道我被阻止了、因为当我将电池连接到充电器时、我仍然无法充电或放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    由于 OTA 标志、充电被阻止。 这需要得到解决。 检查数据闪存中的 OT 阈值。

    您是说 IT_ENABLE 而不是 Gauge _en 吗? IT_Enable 是运行状态的 QEN 位。

    您是否在未进行任何学习的情况下获得了更新状态04? 如果是、那么这很奇怪。 您可以从数据闪存屏幕将其写入0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OTA 标志、我具有良好的 OT 阈值、我只需进行校准、该标志就会消失。

    是的,在通过 BQ chem 学习化学成分后,我的状态为04,当我尝试在00更新它时,它会显示“运行时错误:13;类型不匹配”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一点:

    为了准备我的学习周期、

    我执行0021、QEN 出现、VOK 也出现在 FCC 中、它出现了我在 DF 中注册的10500mAh、但当我执行复位0041时、R-dis 出现、VOK 消失。 这是正常的吗? 因为我在 SLUA903中理解、VOK 应该在休息5小时后消失。

    当我启动"学习周期放电"时、FCC 返回到计算值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    现在我处于更新状态05、

    我在 C/2完成充电、在休息两小时后、VOK 变为0、并更新了电池的 Qmax、

    现在我尝试启动放电、但似乎电池被阻断、放电未开始、VOK 保持为0;我是否应该做更多的事情来启动放电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    安全状态已设置 SCD 标志。 您可能需要解决短路情况。 TRM 参考第2.2.3节短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更改更新状态? 当我尝试写入数据闪存时、会显示运行时错误"13":类型不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gus、我不知道您为什么会看到该错误。 您可以尝试卸载+重新安装 bqEVSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这样做了,但我和我的同事在不同的计算机上遇到了同样的问题,您是否知道电池可以到达的状态?

    您能否向我解释一下、在过热条件下具有足够高的值以避免干扰的所有新 BQ 中出现的 OTA 和 TDA 标志的缓解方案是什么?并已完成校准以注册正确的温度值?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    您是否为此使用了 TI EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I m 使用由 TI EV2400 HPA 500 MSP 430控制的 TI EV2400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 bq20z655EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次询问-需要知道 bq20z655-R1的物理安装位置。 如果您随 bq20z655-R1一起购买了 TI EVM、我们知道所有细节、因此这是一个很好的参考。 如果它安装在您自己的板上、则可以有其他变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它安装在我自己的板上。

    您认为我们可以召开网络会议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我向您发送了一个朋友请求。 将通过 DM 发送会议链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我接受它。