This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:与 AWR1843连接时

Guru**** 2562440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106370/lp87702-q1-when-connecting-with-awr1843

器件型号:LP87702-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

在下图中、不是使用 AWR1843进行 I2C 连接、而是使用 AWR1843升压进行 I2C 连接。

是否可以假设下图中省略了 I2C 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyaki、

    是的、您回答正确。 图中省略了 I2C 连接、但实际应用通常在 PMIC 和 AWR 之间具有 I2C 连接。

    BR、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    该 I2C 实际上连接的目的是什么?
    请详细说明。

    如果我不使用此 PMIC、AWR1843是否不使用 I2C 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    我不是很理解这个问题。 例如、该总线可用于读取 LP87702-Q1的状态寄存器并在长窗口期间配置看门狗。

    BR、

    Samuli Piispanen