This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:规格检查

Guru**** 2814475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105960/tlc5971-spec-check

器件型号:TLC5971

你(们)好

为什么规格中的 Vo 电压为17V? 你是如何获得的? 这是否意味着最大串联 LED 数量下的 VF 电压不能超过17V? 还是串联连接后 IC 上的电压是否不超过17V? 如果我的应用是最大串行 VF 为40V、VREG 是否为5V、VCC 是否悬空? 这会影响此驱动程序可使用的级联应用程序的最大数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    理论上、Vo 是指 IC 上的压降。 但考虑到在 LED 串联或 PWM 开/关期间发生短路的应用、输出引脚上的电压升高到 VLED 的风险很高。 因此、我们建议 VLED 也不要超过输出引脚的最大额定值。 17伏与输出电流阱设计的内部电路有关。 高于此电压将导致 IC 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    感谢您的解释。 根据您的解释、当 LED 短路时、压降将流至芯片、这很可能会导致 IC 损坏。 根据我们的经验、LED 短路非常非常小。 因此、正如我昨天提到的、我想问的是、如果 IC 在不连接到 VCC 的情况下消耗 VREF 电压。 当我以超过17V 的串联电压连接 LED 时、IC 上的电压只能在17V 以内进行控制。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    IC 上的电压需要在17V 以内进行控制。  这是另一种将使输出引脚上的压降超过17V 的情况。 在 PWM 关闭状态期间 、输出引脚上的泄漏电流大约为1uA。 当流经 LED 灯串的电流为0.1uA 时、LED 灯串的正向电压比正常值小、从而导致输出引脚上的压降更高。

    对于6V 以内的电源应用、VCC 仍需要与 VREF 连接。