This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS249x 设计帮助- Sirros IoT

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1, TPS2491, CSD19537Q3, TPS2490, TPS2663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103429/tps2491-tps249x-desing-help---sirros-iot

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:TPS1H200A-Q1CSD19537Q3TPS2490TPS2663LM5069

你(们)好

我正在设计公司的新型工业数据收集器、它还将具有2个受保护的晶体管输出/开关。 标称系统电压为24V、 但我们在历史记录中看到、机械的某些电源具有过压、因此我们需要考虑电源的电压可达到36V、因此我在连接器的所有引脚上使用36V TVS 二极管、我的意思是反向关断电压为36V。

对于晶体管输出、我之前选择了智能负载开关 TPS1H200A-Q1、VCC 最大绝对值为42V、但一段时间后、我开始认为此应用中的瞬态很容易损坏此 IC。

我在互联网上搜索了很多电压更高的负载开关、但没有找到足够的东西。 我在 TI 网站上看到了热插拔控制器、发现 TPS2491很有趣、因为其绝对最大值为100V。 所使用的 TVS 二极管 SMAJ36CA 对于8/20us 脉冲、可达到75V 的最大钳位电压。 原理图中的2个串联二极管的额定反向电压为3A 连续电压和200V 反向电压。 原理图中的 MOSFET N 是 CSD19537Q3、我将其替换、因为我们已经在另一个项目中使用了它。

下面是我到目前为止对 TPS2491执行的计算。

-->仅计算典型值

ILIM 典型值= 50mV/RS
ILIM 典型值= 50mV/22m Ω
ILIM 典型值= 2.27A

2.27A ^2 * 0.022 = 113mW
分流器= 22mR 1206 500mW 或更高

VPROG = PLIM/(10 * ILIM)
VPROG = 60 /(10 * 2.27)
VPROG = 2.64V

VREF = 4V
Rdown = 2.64V、Rup = 1.36V
关系= 2.64/1.36 = 1.941
Rup = 5.6K
Rdown = 5.6 * 1.941 = 10.86K
RDOWN = 12K

-->重新计算:
VPROG = VREF * RDOWN /(RDOWN + RUP)
VPROG = 4 * 12 /(12+5.6)
VPROG = 2.72V
PLIM = VPROG *(10 * ILIM)
PLIM = 2.72 *(10 * 2.27)
PLIM = 61.7W

I Vref = 4V /(12K + 5.6K)
I Vref = 0.227mA

计时器= Tfault * 25uA/4V
Tfault = Ctimer * 4V/25uA
Tfault = 4.7uF * 4V/25uA
Tfault =(4.7*10^-6)* 4 /(25*10^-6)
Tfault = 752ms
t 重新使能~= Tfault * 10.
t 重新使能~= 7.5s

PCB 的电路将是下面的2倍、但到目前为止我只做了一次、我想在将其复制到第二个相同的电路之前检查它是否全部正常。

电流原理图:


原理图的 PDF:

e2e.ti.com/.../6406.SCH_5F00_01.pdf


当前 PCB (2D):


当前 PCB (3D):

电路板空间有限、尺寸为10cm x 9cm。
OBS:2个36V TVS 二极管放置在 PCB 的另一侧、非常靠近连接器。


观察结果:

(1)电容器 C41、100nF、为低 ESL 类型。

(2)该电路用于驱动继电器线圈、接触器线圈、LED 条、电磁阀、自振蜂鸣器等负载。 我知道这些是负载类型、但我没有它们的规格。

(3)假设电源的正极和负极线分别直接连接到电路的输入和输出、并且 MOSFET 导通、短路。 在这种情况下、串联二极管一定不能损坏、您可以对此说些什么? OBS:根据数据表、串联二极管可承受100A 的非重复峰值。

(4)对于此电路、它可以与 TI 的其他 IC 一起使用其他解决方案、例如负载开关或类似器件、但请记住 VCC 绝对最大值应为80V 或更高、 而且 IC 应该很小、电路也应该很小、您可以在图片中了解可用的布板空间。

(5)改用 TPS2490是否更好? 如果发生故障、MCU 会监控 PG 引脚? 我想了解有关 TPS2490运行情况的更多信息... 我想一下、如果我的推理是正确的、请告诉我:例如、如果通过计时器引脚上的电容器将 Tfault 设置为1、 然后、MCU 在 EN 引脚上放置1级、MOSFET 导通、如果短路、电流将受到限制、并且在 MOSFET 导通后电流将关闭、PG 引脚将保持在0级? (或者将生成一个到0的脉冲?)。 然后 MCU 将 EN 引脚置于0级、一段时间后再次将 EN 引脚置于1级、那么晶体管将再次导通? 它的工作方式是这样的? 在 TPS2490中、PG 引脚的信号(变为低电平)是否与过流和短路情况相关?

(6) TI 工程师是否有意见或建议?


非常感谢您的观看、
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    TPS2663电子保险丝是理想之选、使用 SMCJ36CA 等大型 TVS 二极管有助于有效钳制瞬态电压。  如果您需要 具有更高 VCC 绝对最大值的控制器、TPS249x 或 LM5069的额定电压为100V。  

    在原理图中、一个串联二极管 D4应该足够好。 D5。 在电源到输出短路期间、这些二极管需要处理 Tfault 间隔期间的 PLIM/Vin 电流、这种情况可以轻松管理。  D17应该是肖特基二极管 B260-13-F、以有效地钳制输出端的-ve 瞬态。其余的对我来说都很好。

     e2e.ti.com/.../3323.schottky-diode-at-Vout.pdf

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您提供这些选项和支持、但我仍然更喜欢 TPS249x。

    抱歉、我忘记解释其他详细信息、该模块旨在"防误接线"、因此我无法将续流二极管直接放置在输出端、如果情况发生、则续流二极管将直接偏置并烧坏:
    电源+-->电路板的 GND
    电源设备-->输出

    因此、我在电路(D19)中添加了另一个二极管、具有与 D4和 D5相同的 PN (我需要80V+二极管)、它仅用于续流情况、输出端的36V TVS 二极管用于保护二极管 D5 (MBRAF3200T3G)。 我已将 MBRAF3200T3G 用于 D4、D5和 D19、因为该 PN 已用于电路板的其他组件。 MBRAF3200T3G 为3A x 200V。

     在二极管 MBRAF3200T3G 数据表中、有瞬时电流函数中的典型和最大电压图、下面是最大电压图。 仅在今天、在了解到对该二极管的需求后、我才看到 TPS249x 的 OUT 引脚上存在-1V 电压限制、数据表还显示"OUT 将能够承受1ms 或更短的–2V 瞬态电压"。

    您说:"在电源输入输出短路期间、这些二极管需要处理 Tfault 间隔的 PLIM/Vin 电流、这种情况可以轻松管理"。 我将考虑使用20V 至36V 的系统电源、最坏的情况是20V。 我计划将 PLIM 更改为50W (而不是60W)、因此50W/20V = 2.5A (二极管的电流为3A)、但2.5A 高于根据原始帖子为 ILIM 设置的2.27A。 我认为对我来说还有一些不清楚的地方。


    如果输出持续短路、MOSFET 上的功率如何?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您检查一下这个吗?

    还有什么更值得推荐的? 第二个?

    该迹线是 OUT 引脚。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    该器件具有从 GND 到 OUT 引脚的 ESD 二极管。因此、在输出端施加误接线时、您将有两条路径、如下所示。

    您可以 通过信号二极管分离器件 GND 和电源 GND、以阻止路径。

    控制器将在 持续短路条件下处理 FET。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    我建议获取 EVM 并尝试配置。

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、谢谢!

    这是怎么回事? 以这种方式使用 D19? D19为 MBR1H100SFT3G (1A x 100V)、OUT 引脚的偏置电流最大为40uA、我相信 D19上的压降非常小。

    在实践中、我们的设置将如下图所示。 红色二极管是 TPS2491的内部二极管、它从 GND 流向 OUT 引脚。 绿色二极管是 D19、黑色二极管是 D5、TVS 是 D17。 续流二极管将直接安装在负载的导线上、外部安装在电路板上。

    您认为这种方式是可以接受的吗? 看到问题了吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    是的。 没关系。 我没有发现任何问题。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    另一个问题:如果我们认为两个串联二极管的额定最大连续电流为3A、则 P lim 当前设置为60W、并且在最坏的情况下、最小电源电压将为20V、您是否会看到问题? 为了更安全、我应该稍微减小 P lim 吗? 至55W 或50W? 我的意思是、为了保证在输出端持续短路的情况下串联二极管不会损坏。

    此致。

    [编辑]

    对于串联二极管、如果需要、我还可以使用以下二极管、其额定电流为4A x 100V:

    www.digikey.com/.../6024269

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在持续短路情况下、TPS249x 将在 Tfault 间隔后切断路径

    所选二极管在电流为3A 时耗散2W。 将 Tfault 计算为10ms、温升将比环境温度高3C/W * 2W =6C。 因此应该可以。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、谢谢!

    在上一个原理图中、我将计时器引脚的电容器从4.7uF 更改为1uF、以减少 Tfault。

    4.7uF:Tfault =(4.7*10^-6)* 4 /(25*10^-6)= 752ms
    1uF:Tfault =(1*10^-6)* 4 /(25*10^-6)= 160ms

    目前、PLIM 的计算结果为61.7W、数据表第16页显示"TPS2491在故障导致其关闭 Q1后自动启动重启。 内部控制电路在重新启用 Q1"之前使用 CT 对16个周期进行计数。 因此、对于具有自动重试功能的 TPS2491、如果发生持续短路、我们的占空比为1/17、61.7W * 1/17 =晶体管上的平均功耗为3.6W。 [我的陈述可能会出错]。

    我的问题之一是损坏晶体管。

    我想切换到 TPS2490 ...

    -在数据表的第11页中、显示了 EN 引脚:"一个已锁存的 TPS2490可通过将 EN 循环至低于其负阈值并恢复为高电平来复位"。

    -第13页介绍了 PG 引脚:每当 Q1的 Vds 未低于1.25V、Q1的 Vds 高于2.7V 或 UVLO 处于活动状态时、PG 均为 false (对地的低电阻或低电阻)。

    因此、我认为我只需要能够通过读取 TPS2490的 PG 引脚来检测微控制器的故障(例如短路)、一段时间后、将 EN 引脚设置为"0"(低于负阈值)并返回"1"(高于正阈值) 再次进行。 这是可以的吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    定时器具有1:10的充放电电流比、因此占空比最大为1%、而不是1/17。 功率限制为61.7W 时、平均功耗为0.617W

    其他选项是使用 闭锁型号。

     您提到的微控制器方法 是好的。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rakesh。

    您能否检查以下计算结果是否正确?

    Tfault = Ctimer * 4V/25uA
    Tfault = 0.15uF * 4V/25uA
    Tfault =(0.15*10^-6)* 4 /(25*10^-6)
    Tfault = 24ms

    D 重试-故障重试占空比
    - 0.5%最小值(200x)- T RETRY 最大值=~4.8s
    - 0.75%典型值(133x)- T RETRY 典型值=~3.2秒
    -最大1%(100x)- T RETRY 最小值=~2.4s

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    您的计算是正确的。

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我完成了、如果您发现任何问题、您能否在下面查看一下?

    最终原理图:

    PCB 布局:

    计算:

    -->仅计算典型值

    ILIM 典型值= 50mV/RS
    ILIM 典型值= 50mV/15mR
    ILIM 典型值= 3.33A

    3.33A ^2 * 0.015 = 166mW
    分流= 15mR 1206 500mW 或更高

    VPROG = PLIM/(10 * ILIM)
    VPROG = 80 /(10 * 3.33)
    VPROG = 2.4V

    VREF = 4V
    V-Rdown = 2.4V、V-Rup = 1.6V
    关系= 2.4/1.6 = 1.5
    Rup = 10K
    Rdown = 10K * 1.5 = 15K

    -->重新计算:
    VPROG = 4V *(15/(15+10))= 2.4V
    PLIM = VPROG *(10 * ILIM)
    PLIM = 2.4 *(10 * 3.33)
    PLIM = 80W

    -->
    I Vref = 4V /(10K + 15K)
    I Vref = 0.16mA

    计时器= Tfault * 25uA/4V
    Tfault = Ctimer * 4V/25uA
    Tfault = 0.15uF * 4V/25uA
    Tfault =(0.15*10^-6)* 4 /(25*10^-6)
    Tfault = 24ms

    D 重试-故障重试占空比
    - 0.5%最小值(200x)- T RETRY 最大值= 4.8s
    - 0.75%典型值(133x)- T RETRY 典型值= 3.2秒
    -最大1%(100x)- T RETRY 最小值= 2.4s

    P 晶体管最大值@持续短路:
    80W * 0.01 = 0.8W (800mW)

    此致、
    耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    计算、原理图和布局对我来说很好。

    您是否使用设计计算器验证了设计的 SOA 裕度? 请检查一次并继续。 设计工具可从获得

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc033 

    谢谢、

    Rakesh