Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1, TPS2491, CSD19537Q3, TPS2490, TPS2663, LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS1H200A-Q1、 CSD19537Q3、 TPS2490、 TPS2663、 LM5069
你(们)好
我正在设计公司的新型工业数据收集器、它还将具有2个受保护的晶体管输出/开关。 标称系统电压为24V、 但我们在历史记录中看到、机械的某些电源具有过压、因此我们需要考虑电源的电压可达到36V、因此我在连接器的所有引脚上使用36V TVS 二极管、我的意思是反向关断电压为36V。
对于晶体管输出、我之前选择了智能负载开关 TPS1H200A-Q1、VCC 最大绝对值为42V、但一段时间后、我开始认为此应用中的瞬态很容易损坏此 IC。
我在互联网上搜索了很多电压更高的负载开关、但没有找到足够的东西。 我在 TI 网站上看到了热插拔控制器、发现 TPS2491很有趣、因为其绝对最大值为100V。 所使用的 TVS 二极管 SMAJ36CA 对于8/20us 脉冲、可达到75V 的最大钳位电压。 原理图中的2个串联二极管的额定反向电压为3A 连续电压和200V 反向电压。 原理图中的 MOSFET N 是 CSD19537Q3、我将其替换、因为我们已经在另一个项目中使用了它。
下面是我到目前为止对 TPS2491执行的计算。
-->仅计算典型值
ILIM 典型值= 50mV/RS
ILIM 典型值= 50mV/22m Ω
ILIM 典型值= 2.27A
2.27A ^2 * 0.022 = 113mW
分流器= 22mR 1206 500mW 或更高
VPROG = PLIM/(10 * ILIM)
VPROG = 60 /(10 * 2.27)
VPROG = 2.64V
VREF = 4V
Rdown = 2.64V、Rup = 1.36V
关系= 2.64/1.36 = 1.941
Rup = 5.6K
Rdown = 5.6 * 1.941 = 10.86K
RDOWN = 12K
-->重新计算:
VPROG = VREF * RDOWN /(RDOWN + RUP)
VPROG = 4 * 12 /(12+5.6)
VPROG = 2.72V
PLIM = VPROG *(10 * ILIM)
PLIM = 2.72 *(10 * 2.27)
PLIM = 61.7W
I Vref = 4V /(12K + 5.6K)
I Vref = 0.227mA
计时器= Tfault * 25uA/4V
Tfault = Ctimer * 4V/25uA
Tfault = 4.7uF * 4V/25uA
Tfault =(4.7*10^-6)* 4 /(25*10^-6)
Tfault = 752ms
t 重新使能~= Tfault * 10.
t 重新使能~= 7.5s
PCB 的电路将是下面的2倍、但到目前为止我只做了一次、我想在将其复制到第二个相同的电路之前检查它是否全部正常。
电流原理图:

原理图的 PDF:
e2e.ti.com/.../6406.SCH_5F00_01.pdf
当前 PCB (2D):

当前 PCB (3D):


电路板空间有限、尺寸为10cm x 9cm。
OBS:2个36V TVS 二极管放置在 PCB 的另一侧、非常靠近连接器。
观察结果:
(1)电容器 C41、100nF、为低 ESL 类型。
(2)该电路用于驱动继电器线圈、接触器线圈、LED 条、电磁阀、自振蜂鸣器等负载。 我知道这些是负载类型、但我没有它们的规格。
(3)假设电源的正极和负极线分别直接连接到电路的输入和输出、并且 MOSFET 导通、短路。 在这种情况下、串联二极管一定不能损坏、您可以对此说些什么? OBS:根据数据表、串联二极管可承受100A 的非重复峰值。
(4)对于此电路、它可以与 TI 的其他 IC 一起使用其他解决方案、例如负载开关或类似器件、但请记住 VCC 绝对最大值应为80V 或更高、 而且 IC 应该很小、电路也应该很小、您可以在图片中了解可用的布板空间。
(5)改用 TPS2490是否更好? 如果发生故障、MCU 会监控 PG 引脚? 我想了解有关 TPS2490运行情况的更多信息... 我想一下、如果我的推理是正确的、请告诉我:例如、如果通过计时器引脚上的电容器将 Tfault 设置为1、 然后、MCU 在 EN 引脚上放置1级、MOSFET 导通、如果短路、电流将受到限制、并且在 MOSFET 导通后电流将关闭、PG 引脚将保持在0级? (或者将生成一个到0的脉冲?)。 然后 MCU 将 EN 引脚置于0级、一段时间后再次将 EN 引脚置于1级、那么晶体管将再次导通? 它的工作方式是这样的? 在 TPS2490中、PG 引脚的信号(变为低电平)是否与过流和短路情况相关?
(6) TI 工程师是否有意见或建议?
非常感谢您的观看、
耶弗森。