This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:在低电压下、550W 输出不正确的栅极信号。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106130/ucc28060-an-incorrect-gate-signal-is-output-at-550w-at-low-voltage

器件型号:UCC28060

状态:AC1Φ2W Ω Vin85V DCout 386V 1.42A

输入电流7.5A 左右输出的栅极信号不正确、并且存在异常噪声。

当您检查波形时、它会持续打开。 
Q1Vd-s,Q2Vd-s,InputCurrent
2通道.Q1Vd-s、3通道.Q2Vd-s、4通道输入电流

在短关断周期后同时继续打开、然后再恢复的开关处于相位状态。 
DGvsZCD
1ch.ZCDB 3ch.GDB/2ch.ZCDA 4ch.GDA

当然、即使查看栅极波形、导通-连续信号也会输出。 


原因可能是什么? 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NFTKoji、

    对于 UCC2608X A 相和 B 相同时导通问题,您可以尝试增加 CS 引脚上的 RC 滤波器。

    如果 CS 引脚触发 CBC OCP,则 A 相和 B 相将同时打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试、但为什么同相脉冲输出之前的导通时间异常? 它的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NWTkoji,

    该区域波形也会触发同相脉冲,也应由 CS 引脚引起。

    该区域之前的波形是正常的。