请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28060 状态:AC1Φ2W Ω Vin85V DCout 386V 1.42A
输入电流7.5A 左右输出的栅极信号不正确、并且存在异常噪声。
当您检查波形时、它会持续打开。

2通道.Q1Vd-s、3通道.Q2Vd-s、4通道输入电流
在短关断周期后同时继续打开、然后再恢复的开关处于相位状态。
1ch.ZCDB 3ch.GDB/2ch.ZCDA 4ch.GDA
当然、即使查看栅极波形、导通-连续信号也会输出。
原因可能是什么?