您好!
关于以下 URL 中的问题、例如、如果要输出12V 电压、是否正确地认识到291kOhm x 6 = 1.746MOhm 的电阻器与 FB 端子串联?
此外、请告诉我如何计算 URL 中的电阻值。
另请告诉我固定 VOUT 选项的电阻值。
最恰当的考虑
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于以下 URL 中的问题、例如、如果要输出12V 电压、是否正确地认识到291kOhm x 6 = 1.746MOhm 的电阻器与 FB 端子串联?
此外、请告诉我如何计算 URL 中的电阻值。
另请告诉我固定 VOUT 选项的电阻值。
最恰当的考虑
Nishie
您好 Nishie、
抱歉、我的计算错误。 我对它们进行了重做、并得到了 VOUT = 6V 的旧值。 下面是我得到的:
VOUT = 6 -> RFBT = 292k Ω
VOUT = 9 -> RFBT = 1167k Ω
VOUT = 12 -> RFBT = 2042k Ω
(使 RFBB 保持未组装状态)。
对于较大的电阻值、我看到的问题是、FB 节点的小泄漏电流可能会使电压值失真到其他值。
但是、我认为我可能有权变措施。 如果您使用足够小的电阻器将电阻器网络连接到 FB、则较大的内部 FB 电阻器不应影响输出电压。 但是、这种方法可能需要额外的损耗、因为电路将通过 FB 电阻器损失更多的功率。

使用此公式、VREF = 1、并将 RFBT 或 RFBB 设置为~10k。
谢谢、
Andrew