This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:用于12V 输出设计

Guru**** 2811155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105796/lmzm23601-used-in-12v-output-design

器件型号:LMZM23601

您好!

关于以下 URL 中的问题、例如、如果要输出12V 电压、是否正确地认识到291kOhm x 6 = 1.746MOhm 的电阻器与 FB 端子串联?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025871/lmzm23601-used-in-6v-output-design?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMZM23601#

此外、请告诉我如何计算 URL 中的电阻值。

另请告诉我固定 VOUT 选项的电阻值。

最恰当的考虑

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    对于5V 固定输出版本、如果您在 FB 与接地端之间添加~106k 电阻作为 Rfbb、则它应输出12V 电压。 不幸的是、我无法透露我是如何达到该值的。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    感谢您向我们介绍电阻值。
    您在下面的电路中说的是正确的吗?


    此外、当 Vout = 6V 和9V 时、请告诉我 FB 电阻值。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    抱歉、我的计算错误。 我对它们进行了重做、并得到了 VOUT = 6V 的旧值。 下面是我得到的:

    VOUT = 6 -> RFBT = 292k Ω

    VOUT = 9 -> RFBT = 1167k Ω

    VOUT = 12 -> RFBT = 2042k Ω

    (使 RFBB 保持未组装状态)。

    对于较大的电阻值、我看到的问题是、FB 节点的小泄漏电流可能会使电压值失真到其他值。

    但是、我认为我可能有权变措施。 如果您使用足够小的电阻器将电阻器网络连接到 FB、则较大的内部 FB 电阻器不应影响输出电压。 但是、这种方法可能需要额外的损耗、因为电路将通过 FB 电阻器损失更多的功率。

    使用此公式、VREF = 1、并将 RFBT 或 RFBB 设置为~10k。

    谢谢、

    Andrew