This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379上的 SMPS3关断

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105979/tps659037-smps3-shutdown-on-tps6590379

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好!

我们将此 PMIC 与定制的 AM5718板配合使用。 在极少数情况下、有时在几周的正常运行后、PMIC 仅关闭 DDR 存储器的 SMPS3。 所有其他电源电压都正常。 这会导致 AM5718锁定。 可以通过 I2C 来实现这一点、但我们看不到软件在总线上执行此操作。 PMIC 本身中是否有任何可能导致此行为的东西。 热关断将导致 SoC 重新启动、并且运行方式不同。  

提前感谢!

BR

Marcus Berglund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    不会立即想到可能与此行为相关的任何内容。 您能否请求它们提供电感器之后的 SMPS3输出、电感器之前的 SMPS3_SW 以及发生此行为时的 SMPS3_IN 示波器图?

    此致、

    Layne J