请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件:AM5718
您好!
我们将此 PMIC 与定制的 AM5718板配合使用。 在极少数情况下、有时在几周的正常运行后、PMIC 仅关闭 DDR 存储器的 SMPS3。 所有其他电源电压都正常。 这会导致 AM5718锁定。 可以通过 I2C 来实现这一点、但我们看不到软件在总线上执行此操作。 PMIC 本身中是否有任何可能导致此行为的东西。 热关断将导致 SoC 重新启动、并且运行方式不同。
提前感谢!
BR
Marcus Berglund