This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:将 LM2941LD 替换为 LM2940LD

Guru**** 1464680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099336/lm2940-n-replacement-of-lm2941ld-with-lm2940ld

器件型号:LM2940-N

您好、TI 团队、

由于在 Vout=5V 的设计中分配了 LM2941LD、我想用 LM2940LD-5.0/NOPB 代替插件。

LM2940LD 的数据表 介绍了必须在 PCB 上连接引脚6和引脚5。  

在我们的 LM2941LD 设计中、引脚6未连接。

是否可以在引脚6保持断开的情况下使用 LM2940LD?

这会产生哪些影响?

此致、

H. Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在进行检查、以确保引脚5和6内部连接到同一网络。 如果是、则器件仍可在引脚6保持开路的情况下正常工作、 但由于键合线数量减少、封装的寄生效应将增加、因此器件可处理的峰值电流可能会降低、因为电流在较小的键合线之间分流、因此每个键合线都更接近 其熔融 电流。 如果它们不是同一个网络、而是应该连接在一起、那么这可能更是一个问题。

    请给您2-3个工作日、以便在此问题上再次与您联系。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您能否查看我的有关 LM2940LD 的 questian?

    谢谢、

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    很抱歉耽误你的时间-我忘了做一个注释来详细了解这一点。

    根据我提供的信息、我认为引脚6是输出的感应引脚、用于校准输出键合线的 IR 压降。 因此、将引脚6悬空可能会导致器件无法正确调节。  

    此致、

    Nick