您好、TI 团队、
由于在 Vout=5V 的设计中分配了 LM2941LD、我想用 LM2940LD-5.0/NOPB 代替插件。
LM2940LD 的数据表 介绍了必须在 PCB 上连接引脚6和引脚5。
在我们的 LM2941LD 设计中、引脚6未连接。
是否可以在引脚6保持断开的情况下使用 LM2940LD?
这会产生哪些影响?
此致、
H. Lorenz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
由于在 Vout=5V 的设计中分配了 LM2941LD、我想用 LM2940LD-5.0/NOPB 代替插件。
LM2940LD 的数据表 介绍了必须在 PCB 上连接引脚6和引脚5。
在我们的 LM2941LD 设计中、引脚6未连接。
是否可以在引脚6保持断开的情况下使用 LM2940LD?
这会产生哪些影响?
此致、
H. Lorenz
您好!
我正在进行检查、以确保引脚5和6内部连接到同一网络。 如果是、则器件仍可在引脚6保持开路的情况下正常工作、 但由于键合线数量减少、封装的寄生效应将增加、因此器件可处理的峰值电流可能会降低、因为电流在较小的键合线之间分流、因此每个键合线都更接近 其熔融 电流。 如果它们不是同一个网络、而是应该连接在一起、那么这可能更是一个问题。
请给您2-3个工作日、以便在此问题上再次与您联系。
谢谢、
Nick