This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:即使已移除电源、充电器 Vin 仍具有2.4V 电压

Guru**** 2519410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105624/bq25150-even-if-the-power-supply-is-removed-charger-vin-still-has-2-4v-voltage

器件型号:BQ25150

有时、当充电器 Vin 的电源停止时、会发现充电器 Vin 的电压输出为2.4V。

发生这种情况的概率约为1/10。 那么、导致 VIN 具有电压输出?Ω 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多详细信息、以便我能够正确调试此行为?

    1.发生这种情况时,电池是否仍然连接?

    2.在 VIN 断开连接后多久您要进行电压测量?

    3.您能共享原理图吗?  

    谢谢、

    杰克逊