请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 在 BQ77915 BMS IC 中、我已检查过流保护及其工作情况、但检查不正确
我们有、
电流感应电阻 器 Rsns= 1欧姆和
电流感应输入滤波电阻 Rs=100欧姆
对于 OCDP 延迟、Rocd=1MOhm
CTRD 为 CTRC 接地
LPWR 悬空
情况1.
当电流通过 Rsns 电阻器并超过限值(高于阈值电压)时、DSG 和 CHG FET 保持导通电压为5.6V、这意味着 DSG 和 CHG FET 不会完全关断
情况2.
当我们对 Rsns 电阻器进行双相并为 SRP 和 SRN 引脚提供60mV (过流跳闸电压)外部电压以检查保护情况时、在这种情况下、电流保护工作正常、MOSFET 完全关断
请向我推荐案例1中发生的情况以及为什么不让 FET 完全关闭....
请帮助我解决此问题...