This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:过流保护电路不工作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105697/bq77915-over-current-protection-circuit-does-not-working

器件型号:BQ77915

在 BQ77915 BMS IC 中、我已检查过流保护及其工作情况、但检查不正确

我们有、

电流感应电阻  器 Rsns= 1欧姆和  

电流感应输入滤波电阻 Rs=100欧姆

对于 OCDP 延迟、Rocd=1MOhm

CTRD 为 CTRC 接地

LPWR 悬空

情况1.

当电流通过 Rsns 电阻器并超过限值(高于阈值电压)时、DSG 和 CHG FET 保持导通电压为5.6V、这意味着 DSG 和 CHG FET 不会完全关断  

情况2.

当我们对 Rsns 电阻器进行双相并为 SRP 和 SRN 引脚提供60mV (过流跳闸电压)外部电压以检查保护情况时、在这种情况下、电流保护工作正常、MOSFET 完全关断

请向我推荐案例1中发生的情况以及为什么不让 FET 完全关闭....

请帮助我解决此问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    SRP 和 SRN 引脚仅测量感测电阻两端的电压。 因此、对于案例1、您的测试方法一定会有问题。 您是否在尝试案例1时测量 SRP 和 SRN?

    此致、

    Matt