This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:TPS22917LDBVR-输出端的负载开关压降问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS22917, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104495/tps22917-tps22917ldbvr--load-switch-voltage-drop-issue-in-output-end

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TPS55288TPS22918

您好、先生、

我们在 其中一个设计中使用了 TPS22917LDBVR 负载开关器件、并面临一个输出侧压降问题。

请查找原理图和布局快照以供参考。 测试条件如下:

输入电压:1.2V、1.5A (此电源来自 DCDC,可提供0.8-22V #TPS55288的输出电压)。

所需的输出电压:1.2V、1.5A、但我们得到0.79V、因为我们在负载开关本身中得到0.5V 压降。

在负载开关引脚的输入端、电压= 1.16V

2.在负载开关引脚的输出端、 1.5A 负载时的电压= 0.8V。

在5V、1.5A 负载下也观察到类似问题。 请提供分辨率。  如果您需要电子邮件中的完整原理图和布局、敬请告知。

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan、

    此处的原理图和布局看起来很好、因此没有理由怀疑器件设置/元件有问题。

    您在哪里以及如何测量电流? 请注意、在给定集成 FET 本身的导通电阻的情况下、您将会有一些压降:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Logan 对此提供的快速反馈。

    我将输出引脚上的负载连接在电容器之后、输出和 GND 上。

    由于我们已经制作了电路板,是否有任何方法可以降低集成 FET 的导通电阻??

    请检查并告诉我解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan、

    TPS22918在这里具有较低的导通电阻、并且与 TPS22917引脚对引脚兼容。 除了更换部件、没有其他方法可以降低导通电阻。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    TI 目前已缺货、如果有任何分销商有库存、请告知我??

    或者,请告诉我们是否有其它引脚对引脚兼容和库存部件??

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irgan

    有关 非设计和库存问题,请与 TI 的客户支持中心联系,他们将提供您所请求的与供应有关的信息。

    除了 TPS22917、我们没有任何引脚对引脚兼容的替代产品。

    此致、

    Tim