This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:D#39;以两种不同的方式定义

Guru**** 2537700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104738/lm5122-d-defined-in-two-different-ways

器件型号:LM5122

您好!  

数据表中的等式(5)和(7)都显示了 D'的不同定义。 第一个公式是 eq。 (5)似乎是升压转换器上 D (占空比)的等式、不过是 eq。 (7)似乎也是升压转换器的 D'(定义为1-D)方程。 但是、两者都定义为 D'。 这有点令人困惑。 这只是一个拼写错误吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    负责该部件的工程师目前已不在办公室、下周将回来。

    目前、公式5应仅称为升压转换器的占空比。 对于方程式6、您应该将其从 D'中得出。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    是的、正如 Richard 刚才所说、公式5可以称为升压转换器的占空比、公式7可以称为 D'。

    BR、

    Haroon