请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
数据表中的等式(5)和(7)都显示了 D'的不同定义。 第一个公式是 eq。 (5)似乎是升压转换器上 D (占空比)的等式、不过是 eq。 (7)似乎也是升压转换器的 D'(定义为1-D)方程。 但是、两者都定义为 D'。 这有点令人困惑。 这只是一个拼写错误吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中的等式(5)和(7)都显示了 D'的不同定义。 第一个公式是 eq。 (5)似乎是升压转换器上 D (占空比)的等式、不过是 eq。 (7)似乎也是升压转换器的 D'(定义为1-D)方程。 但是、两者都定义为 D'。 这有点令人困惑。 这只是一个拼写错误吗?
谢谢!