This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:导通时间 SW 节点抖动

Guru**** 2501675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, LM27403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105490/lm27403-on-time-sw-node-jitter

器件型号:LM27403

您好!

我在 LM27403电路的开关节点输出上遇到一些导通时间抖动。 如果需要、我可以提供所有组件值、但是我在 LM27403EVM 上观察到了相同的节点、测得的抖动百分比几乎与我的设计相同。

我的设计:1.8V 时负载为4.5A (使用电子负载获取、但我确认纯阻性负载仍然存在抖动)。 在整个输出摆幅和负载范围内、抖动百分比看起来恒定(设计用于驱动高达2V 和10A)。 开关频率的标称值为1.18MHz。

LM27403EVM 处于默认(开箱即用)状态:

您认为该转换器的这种情况是否正常、或者您认为我是否可以改进此输出波形、以便减小周期到周期的占空比变化?

我可以看到、在这样的应用手册中: 并非所有抖动都创建为相等(修订版 A)(TI.com)

20ns 的稳态抖动可能被视为"正常"。

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stephen  

    您能不能共享布局和 SCH、以确保一切都正确无误。

    这是美国的一个假期。 可能需要一两天的时间才能得到答复。

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的回答

    当然、这会很好。 我们是否能够出于保密原因将其脱机、或者是否必须在此处发布?  

    非常感谢  

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    请将其发送至我的电子邮件  

    我将在这里关闭它。  

    谢谢!  

    Tahar