您好!
我在 LM27403电路的开关节点输出上遇到一些导通时间抖动。 如果需要、我可以提供所有组件值、但是我在 LM27403EVM 上观察到了相同的节点、测得的抖动百分比几乎与我的设计相同。
我的设计:1.8V 时负载为4.5A (使用电子负载获取、但我确认纯阻性负载仍然存在抖动)。 在整个输出摆幅和负载范围内、抖动百分比看起来恒定(设计用于驱动高达2V 和10A)。 开关频率的标称值为1.18MHz。


LM27403EVM 处于默认(开箱即用)状态:


您认为该转换器的这种情况是否正常、或者您认为我是否可以改进此输出波形、以便减小周期到周期的占空比变化?
我可以看到、在这样的应用手册中: 并非所有抖动都创建为相等(修订版 A)(TI.com)
20ns 的稳态抖动可能被视为"正常"。

此致、
斯蒂芬