This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM-HP:超过10A 输出的开关 PWM 问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098846/lm5175evm-hp-switching-pwm-issue-for-over-10a-output

器件型号:LM5175EVM-HP

你(们)好  

我们希望使用 LM5175EVM-HP 运行应用程序验证(12V/15A)。 但是、我们看到开关 PWW 上升问题、希望与您联系。  

我们知道 LM5175EVM-HP 最多只能支持10A、因此我们根据 Webench 设计修改了300W 负载的电感器/Cin / COUT/R-ISNS 以运行验证。

 但是、我们仍看到以下 PWM 波形、并想与您确认是否正确地为 所需应用更改 EVM 上的电感器/Cin / Cout/R-iSNS? 或者、EVM 只能支持高达10A 的电流。

由于 PWM 行为异常、振铃是开关 MOSFET 上的过热所致。 我可以请您的支持人员为我们检查问题吗? 谢谢。  

 

1. 12V/8A ->正常 的 PWM 行为。  

2.12/13A -> PWM 异常行为。  

3. 12V/15A -> PWM 行为异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能告诉我您更换过的组件的详细信息吗?  

    还请包括新组件的器件型号。

    为了确保我的理解正确-所有上述图片都是在修改后的电路板上制作的-对吗?

    在此测试期间、您的输入电压是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您的支持、请参阅我的内联:  

    您能告诉我您更换过的组件的详细信息吗?  还请包括新组件的器件型号。

    Jack:请参阅下表:

    为了确保我的理解正确-所有上述图片都是在修改后的电路板上制作的-对吗?

    Jack:是的、您回答正确。  

    在此测试期间、您的输入电压是多少?

    插孔:输入电压为19V、电流限制为最大值 40A。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您在低侧降压开关上似乎有较大的振铃。 在示波器上打开带宽滤波器时、您应该更好地看到振荡的波形(避免高频噪声导致信号失真)。

    然后尝试按照此处所述添加缓冲器:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的评论。  

    让我尝试将缓冲器添加到电路中。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在过去21天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢后续行动。 让我关闭这个主题、而不是您的支持。  

    插孔