您好!
在我们的其中一个电池供电设备中(3~4.2V)
如果我们要将 TPS53632用于我们的 CPU 内核电压(0.95V/50A)并且仅使用两相/800kHz 配置,则假设功率级驱动电压为外部5V,那么 TPS53632的最低功率 VIN 要求是什么?
谢谢、
Zane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zane、
根据计算结果、在考虑 Toff 限制后、无论两相还是三相运行、输入电压都可能低于3V。
但数据表中还有一条规则描述:“输入电压(VVIN)不包括 UVLO 功能,因此电路在电源输入低至大约3 x VOUT 的情况下运行”
因此、它应该类似于两相或三相操作。
TPS53632不是嵌入微型处理器 或其他设备的全数字控制器。 它是一个模拟控制环路,具有用于调整参数的数字 NVM。