主题中讨论的其他器件:UCC25640EVM-020
尊敬的工程支持:
应用手册 SLUP263、设计 LLC 谐振转换器第24页给出了以下值:VCR 和 VCR-rms。
VCR 小于 VCR-rms。
请解释有关 VCR 值的详细信息并与 VCR-rms 进行比较。
此致、
Stuart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的工程支持:
应用手册 SLUP263、设计 LLC 谐振转换器第24页给出了以下值:VCR 和 VCR-rms。
VCR 小于 VCR-rms。
请解释有关 VCR 值的详细信息并与 VCR-rms 进行比较。
此致、
Stuart
尊敬的 Stuart:
您可以在不同运行模式下找到半桥 LLC 中的谐振电容器电压、如下所示:
共振时:
以下 共振:
高于 共振:
在这里、您可以看到谐振电容器电压是直流电压和交流电压的组合。
在应用手册中、交流电压幅度(VCR)可通过基波谐波分析得出。
对于总 RMS 计算、您需要同时考虑交流电压和直流电压(即 Vin/2)。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致
曼尼甘塔 P
您好、 Manikanta、
感谢您的解释。 在等待定制电路板和变压器送达时、开始使用 UCC25640EVM-020评估板来测试不同的变压器配置。 首先尝试对变压器进行风力、以重复评估板规格、但使用单独的谐振电感器。 使用相同的匝数比和匹配的初级电感。 电路板无法正常工作。 我希望您能帮助我更好地了解出了什么问题。 连接了 TP-5 (MOSFET 的中心点)的波形。
Stuart