This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104557/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC25640EVM-020

尊敬的工程支持:  

应用手册 SLUP263、设计 LLC 谐振转换器第24页给出了以下值:VCR 和 VCR-rms。   

VCR 小于 VCR-rms。   

请解释有关 VCR 值的详细信息并与 VCR-rms 进行比较。

此致、  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您可以在不同运行模式下找到半桥 LLC 中的谐振电容器电压、如下所示:

    共振时:

    以下 共振:

    高于 共振:

    在这里、您可以看到谐振电容器电压是直流电压和交流电压的组合。

    在应用手册中、交流电压幅度(VCR)可通过基波谐波分析得出。

    对于总 RMS 计算、您需要同时考虑交流电压和直流电压(即 Vin/2)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manikanta、

    感谢您的解释。  在等待定制电路板和变压器送达时、开始使用 UCC25640EVM-020评估板来测试不同的变压器配置。  首先尝试对变压器进行风力、以重复评估板规格、但使用单独的谐振电感器。  使用相同的匝数比和匹配的初级电感。  电路板无法正常工作。  我希望您能帮助我更好地了解出了什么问题。  连接了 TP-5 (MOSFET 的中心点)的波形。  

    Stuart    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二幅图像可能尚未上传。  开关频率为430Khz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您能否在 RVCC、VCR、ISNS、LO 引脚上共享波形。

    此外、您还需要确保电荷箱具有足够的增益以满足给定的负载和输入电压。  

    您能否与我们分享包含新储罐参数的设计计算器。

    此致

    曼尼甘塔 P