This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:采用八进制/十进制格式的 TPS546C23 PMBus 地址值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105101/tps546c23-tps546c23-pmbus-address-value-in-octal-decimal

器件型号:TPS546C23

尊敬的 TI 团队:

在 TPS546C23计算器中、PMBus 地址在哪个编码系统中的值?  是八进制还是十进制?

有人能澄清一下吗?   你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    (已更正)

    该 Excel 工具使用 PMBus 地址的八进制(00oct - 77oct)值。  八进制值的每个数字选择2个电阻器中的1个。  左位选择 ADDR1的值、右位选择 VDDR0的值。

    44八字

    24小时

    B'010 0100

    36D  

    我对这一混乱表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    我对 WebBench 工具和设计计算器地址有些困惑。

    设计计算器提供地址电阻器 R_addro = 51k 和 R_addr1 = 51k 的值、以表示十进制值44 (0x2ch- 0101100) b。

    同样、我通过选择器件地址44D、 即 R_addro=  51k 和  R_addr1 = 78.7K 来选中0n WebBench。

    那么 、该器件地址 PMBus 地址不同?  

    请清除这一点并告诉我、与稳压器(PMBus-i2c)进行通信应该具有什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最深切的歉意是、我正在寻找另一种工具。

    该 Excel 工具使用八进制值(00 - 77)来计算电阻器值。  我将更正上面的回答。