Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM25085A
主题中讨论的其他器件:LM61495、
您好!
我想获得一些帮助来确定我在 +6V@6A 电源的输出电压下发现的问题("IO 板 REV01 - PG2.pdf"文件的 U201)。
基本上、一切都正常工作。 但当电流降至480mA 以下时、控制器停止开关 MOSFET。 结果显示在图像 +6V@100mA.jpg中。
当负载电流增加到480mA 以上时、控制器开始以大约300kHz 的频率正确切换 MOSFET、这是定义的开关频率。 结果显示在图像 +6V@500mA.jpg中。
当控制器停止在连续导通模式下工作时、问题看起来就会出现。 我想听取 TI 的一些意见。 如果我对、是否可以强制连续导通模式来解决这个问题。
谢谢、
Jorge Augusto Chiarelli