This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:输出电压不稳定性

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102598/lm25085a-output-voltage-instability

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件:LM61495

您好!

我想获得一些帮助来确定我在 +6V@6A 电源的输出电压下发现的问题("IO 板 REV01 - PG2.pdf"文件的 U201)。

基本上、一切都正常工作。 但当电流降至480mA 以下时、控制器停止开关 MOSFET。 结果显示在图像 +6V@100mA.jpg中。

当负载电流增加到480mA 以上时、控制器开始以大约300kHz 的频率正确切换 MOSFET、这是定义的开关频率。 结果显示在图像 +6V@500mA.jpg中。

当控制器停止在连续导通模式下工作时、问题看起来就会出现。 我想听取 TI 的一些意见。 如果我对、是否可以强制连续导通模式来解决这个问题。

谢谢、

Jorge Augusto Chiarelli

  e2e.ti.com/.../IO-Board-REV01-_2D00_-PG2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、  

    您是否在所连接的波形中测量电感器电流或 SW 节点(L202的左侧)?  

    在负载(100mA)较轻时、器件应在断续导通模式下运行、在此模式下、电感器电流在关断时间内达到零、有效工作频率降低并随负载电流而变化。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    测量点是电感器 L202的引脚2 "+6V"。 该负载的纹波电压(100mA)达到大约100mV、当我们降低负载电流时、纹波电压会变得更大。

    很明显、当控制器开始以连续导通模式(负载电流大于480mA)运行时、可以解决该问题。 但即使在轻负载下、我也需要稳定的电压。 您是否知道如何解决此问题?

    这个问题发生在我在同一电路板上的另外2个控制器上、+15V 和+2V、但我想当我们在+6V 电源上发现这个问题时、在其他2个控制器上更容易找到。

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我建议探测电感器 L202的左侧(引脚1)。 这将向我展示器件的实际开关波形。

    电感器右侧的电压测量值是直流电压、您可以从中看到、这表示两个电感器都调节到6V。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    根据要求、以下是两 个图像。 文件"Pin1L202@100mA.jpg "显示了电感器 L202的引脚1、其中显示了不连续导通模式、开关周期之间的频率约为1.5kHz、这与 第一条消息图像"+6V@100mA.jpg "的纹波电压频率相同。

    文件"Pin1L202@500mA.jpg "显示 了电感器 L202的引脚1、 显示了连续导通模式、其中频率为 312.5kHz、D 约 为0、275。

    关于电感器 L202引脚2中的电压、好的、但问题是不连续模式期间的纹波电压。  这对于应用来说是不可接受的。

    谢谢、此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    在轻负载和中/重负载条件下、器件看起来像预期的那样工作。 遗憾的是、该器件没有用于配置固定频率的 MODE 引脚、因此开关频率会随负载电流而变化并影响输出纹波。  

    我建议尝试在输出端添加一些 ESR 较低的陶瓷电容器(可能为2 x 10uF)、以查看输出纹波电压是否降低。 在较轻的负载下、开关频率会降低以增加输出纹波为代价、从而保持高效率。 具有具有低 ESR (~5m Ω)的 MLCC 应有助于降低输出纹波。

    否则、我建议使用 LM61495等其他器件、该器件具有 FPWM 模式并集成了 MOSFET、可降低设计复杂性。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    在输出端使用 MLCC 以降低纹波电压、它们已经存在、电容 C214、C215、C216和 C217为22uF MLCC、器 件型号 C3216X5R1V226M160AC。

    在随附的电子表格中、您可以看到"最小负载电流"参数为0A、这表明此器件可在无负载电流的情况下工作。 遗憾的是、此项目已经延迟、更改零件并不是一个好选择。

    您认为我们无法验证组件 R210、C218和 C219以尝试补偿此纹波问题吗?

    此致、

    豪尔赫

    e2e.ti.com/.../4532.LM25085A_5F00_Quick_5F00_Start-_2D00_-6V.xlse2e.ti.com/.../7041.LM25085A_5F00_Quick_5F00_Start-_2D00_-2V.xlse2e.ti.com/.../7103.LM25085A_5F00_Quick_5F00_Start-_2D00_-15V.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    鉴于该器件没有模式控制来强制所有负载下的 FPWM 固定频率运行、该器件将始终在轻负载电流下以断续导通模式(DCM)运行、在中等到重负载电流下以连续导通模式(CCM)运行。 由于轻负载、实际开关频率会降低、因此输出电压纹波预计会更高。   

    为了强制此器件始终在连续导通模式下运行、减少输出纹波的唯一可行选择是在 VOUT 和 GND 之间使用虚拟负载电阻器来拉额外的负载、这将强制应用拉足够大的负载电流以使其处于 CCM。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、我知道您是这里的专家、不是我、但我不认为使用从 Vout 到 GND 的负载电阻是一个好主意、我必须在每个电源上消耗大约3W 的功率、只是为了使它们保持在 CCM 中。

    为了解决这一问题、我考虑了增大电感值以减小电感器中的纹波电流、以便需要流过电感器的较小电流来实现 CCM、您认为什么?

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    是的、我认为这可能是替代方法。 也许您可以查看 LM25085A EVM 原理图组件以获取指导。 您的6V 输出应用非常接近5V 输出、因此您应该能够使用类似的组件并获得相似的 EVM 结果。

    https://www.ti.com/lit/ug/snva375b/snva375b.pdf?ts=1653509018726&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM25085MYEVAL

    因此、作为第一遍、将电感器增加到15uH、并将纹波配置更改为与 EVM 类似。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将增加电感、以便尽快按照约定减小流经这些电感的纹波电流。 我将打开此 TT 以告知您结果、对吧?

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    是的、这对我来说很有用。 我将此状态设置为"等待客户"。 当您获得电感增加和纹波配置网络修改后的结果时、请随时更新。

    此致、

    Jimmy