This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116:在低/无负载时的咔嗒声和高输出电压纹波

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093709/lm5116-lm5116-clicking-sound-and-high-output-voltage-ripple-at-low-no-load

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、

我正在设计一款汽车用降压转换器、这正是我的业余爱好、我在这方面非常陌生。 我的降压转换器应在20A 电流下将20-60V 的输入电压降至13V

如果我给电路通电、我会发出反复的咔嗒声、可能是1-3 Hz。 在我在 OSCi 上看到的相同频率下、Aprox 10V-14V 之间存在高输出电压纹波。 如果我将大约5A 的负载连接到输出端、纹波就会消失、我会听到高频嗡嗡声。

有人能告诉我我我发生了什么错误吗?

谢谢

Emrah

编辑:我尚未使用 建议用于  Ccomp、Rcomp、Ccomp2的值 WebBench。 这是否会导致错误?

 空载时的输出电压:

EasyEDA (我的实际接线图):

顶部布局:请参阅左上角的故障降压转换器

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Smart-Womo-V2-PCB-copy_5F00_2022_2D00_04_2D00_14.pdf

底层布局:

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Smart-Womo-V2-PCB-copy_5F00_2022_2D00_04_2D00_14-_2800_1_2900_.pdf

WebBench:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emrah  

    不稳定可能导致您看到的行为。 请检查环路响应、或从 WEBENCH 建议的组件值开始。

    5A 时的问题可能是由热关断引起的。 请检查组件温度。  基本而言、20A/260W 是单相 LM5116经常需要处理的问题。 使用 LM5143的两相降压转换器可能能够处理它。

    此外、请检查1) Q36漏极是否连接到 SW 节点、2) #21引脚是否接地

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5116支持的最高功率是多少、webench 为您提供了一个1.2kW 60V、20A 的设计。它能处理吗? 您说260W 很多、那么这意味着 webench 是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它可以处理的最大功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emrah

    1、由于 LM5116是控制器、因此最大功率级别由应用设计决定。 LM5116可处理20A 输出电流、但最大功率级别由您的应用设计决定。 一般而言、一相260W 转换器的设计并不容易。  

    由于 LM5116是一款控制器、最大功率级别由应用设计决定。  请检查我逐个建议的项目

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)