主题中讨论的其他器件:LM5143、
您好、
我正在设计一款汽车用降压转换器、这正是我的业余爱好、我在这方面非常陌生。 我的降压转换器应在20A 电流下将20-60V 的输入电压降至13V
如果我给电路通电、我会发出反复的咔嗒声、可能是1-3 Hz。 在我在 OSCi 上看到的相同频率下、Aprox 10V-14V 之间存在高输出电压纹波。 如果我将大约5A 的负载连接到输出端、纹波就会消失、我会听到高频嗡嗡声。
有人能告诉我我我发生了什么错误吗?
谢谢
Emrah
编辑:我尚未使用 建议用于 Ccomp、Rcomp、Ccomp2的值 WebBench。 这是否会导致错误?
空载时的输出电压:

EasyEDA (我的实际接线图):

顶部布局:请参阅左上角的故障降压转换器
e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Smart-Womo-V2-PCB-copy_5F00_2022_2D00_04_2D00_14.pdf
底层布局:
e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Smart-Womo-V2-PCB-copy_5F00_2022_2D00_04_2D00_14-_2800_1_2900_.pdf
WebBench: