This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:最大输入/输出电压

Guru**** 2766655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1, LM5158-Q1, LM5156-Q1, LM5157, LM5158, LM5156, LM5156EVM-BST, LM5158EVM-BST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102495/lm5157-q1-maximum-voltage-in-out

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5158-Q1LM5156-Q1LM5157LM5158LM5156LM5156EVM-BSTLM5158EVM-BST

大家好、

我们的客户正在考虑 在其项目中使用 LM5157-Q1、并希望使用 EVM 来评估器件。 然而、3个可用的 EVM 只允许高达12V~20V 的输出电压。  

客户 有一个具有42V 输入和0.4A 电流输出的太阳能电池。并且想知道用于此特定 IC 的评估板是否可以接受此输入并产生超过40V 的电压。

是否有权变措施来执行此操作? 或者、您能否提供任何具有可适应需求的可用 EVM 的替代 IC?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    感谢您的联系。 客户希望使用哪种拓扑(升压、SEPIC、反激式)? 此器件的开关节点额定值最大为50V abs、不应超出此范围。 在这种情况下,LM5158-Q1可能更适合,因为开关节点额定值为85V (https://www.ti.com/product/LM5158-Q1 )。 另一种选择是 LM5156-Q1、它具有外部 MOSFET、因此客户可以在 SW 节点上具有更高的电压。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的帮助。  

    客户正在寻找一款 EVM、该 EVM 可从 太阳能电池获取35V - 50V 和0.4A 电源输入、并可产生40V 至54V 电压、电流输出高达0.4A。 我认为 LM5157升压转换器评估模块适用于新客户的用例。

    你同意吗? 您是否可以提出其他建议?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    感谢您的回复。 我不推荐使用 LM5157、因为对于该器 件、建议的最高输入电压值为45V、最大输出电压为48V (第6页7.3建议运行条件)。 在这种情况下、我建议使用 LM5158 (集成开关)或 LM5156 (外部开关)。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回答。 但是、检查后 、LM5158 (集成开关)或 LM5156 (外部开关) EVM 仅允许3-9V/12v。 这超出了客户在 EVM 中所需的范围。

    这是否意味着这些 EVM 的设计方式无法满足客户要求?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    让我澄清一下我之前的消息。 LM5157-Q1 升压 EVM 的配置与您提到的其他两种配置相同(输入电压范围:3V 至9V )、此外、IC 本身的额定电压更低。 要使用 LM5158EVM-BST 或 LM5156EVM-BST、客户需要相应地修改 PCB、但 IC 适合此应用。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的澄清。 关于 PCB 修改、您能否指导我们如何/如何修改 值、使其适合与所需的输入规格相匹配?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    现在让我步入正步。

    要更改输入电压、您需要更新连接到输入电压的任何外部组件上的额定电压。

    要更改输出电压、您需要更新连接到输出电压的任何外部组件上的额定电压。

    要计算所需的外部组件、我建议对所选器件使用 Excel 计算器。 它可以在产品文件夹中找到。

    此致、
    Brigitte