主题中讨论的其他器件: LM5158-Q1、 LM5156-Q1、 LM5157、 LM5158、 LM5156、 LM5156EVM-BST、 LM5158EVM-BST
大家好、
我们的客户正在考虑 在其项目中使用 LM5157-Q1、并希望使用 EVM 来评估器件。 然而、3个可用的 EVM 只允许高达12V~20V 的输出电压。
客户 有一个具有42V 输入和0.4A 电流输出的太阳能电池。并且想知道用于此特定 IC 的评估板是否可以接受此输入并产生超过40V 的电压。
是否有权变措施来执行此操作? 或者、您能否提供任何具有可适应需求的可用 EVM 的替代 IC?
提前感谢。
此致、
Marvin