This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:(UCC28951)不规则 C、D 驱动输出

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103929/ucc28950-ucc28951-irregular-c-d-drive-output

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好、

它是一个使用 UCC28950的应用、被设计成一个从器件并从外部以190kHz 的同步频率运行。

通常、在一种模式下、C 和 D 驱动输出的高/低电平时间会变长。

当我过去检查过线程时、我确认当占空比为90%或更多时、会出现相同的模式、并且会出现过流状态。

 作为解决方案、我尝试更改为 UCC28951、但该模式仍在发生。

请就该模式的原因和解决方案向我们提供一些建议。

请参阅下面的波形;

-CH1 C_FET_Vgs

CH2变压器电流

-CH3 D_FET_Vgs

-Ch4 B_FET_Vgs

模块1.

模块2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果控制器尝试要求0%占空比、可能会发生这种情况。  C 和 D 将移动180度以要求0占空比。

    如果设计使用的占空比大于90%、UCC28950还可能具有不规则的栅极驱动脉冲。  此问题已在 UCC28951中得到解决、并在可在以下链接中找到的应用手册中进行了介绍。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    如果您的设计占空比超过90%、我建议使用 UCC28951。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 e2e 上找到了这个更深入的线程。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079118/ucc28950-the-out_c-and-out_d-of-ucc28590-outputs-an-abnormal-waveform?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252525252522UCC28950%25252525252525252520outputs%25252525252525252522#

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    感谢您的回复。

    我已将其替换为 UCC28951、但 该错误仍然存在。

    此外、如果在 UCC28950中发生了问题、我认为会发生短时脉冲反转、但这次没有发生。

    因此、这种模式似乎是另一种故障。

    请告诉我这种不同模式的原因。

    下面的波形确认没有短期脉冲反转。

    CH1 CS

    CH2变压器电流

    -CH3 OUTD

    -Ch4 outc

    以下是确认 LL / EN 端子未下拉的波形。

    CH1 LL/EN

    CH2变压器电流

    -CH3 OUTD

    -Ch4 outc

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电流感应信号为什么具有如此大的噪声。  您将电流感应变压器放在哪里?

    它应位于 HBridge 前面、如数据表所建议。  您是否有可共享的原理图?

    您的所有波形似乎都相当嘈杂、就像您有接地问题一样。

    当我查看您的 CS 信号时、它似乎在逐渐上升、并在达到最高峰值电流后关闭。 此时、控制器几乎尝试要求0%占空比。  发生此行为时、您应研究 COMP、SS 和 CS。  请注意、COMP 对噪声敏感、数据表提供了有关如何探测该引脚的建议。  

    如果您的 LL/EN 引脚为 SS/EN、则看起来该设计不会进入 OCP 故障。  但是、我只是认为它试图要求0占空比。  COMP 引脚将为您提供此信息。

    我确实认为您的 CS 信号是异常噪声。  该高频振铃不应出现在 CS 信号上。 也可能是您的问题的原因。  如果您移除 CS 信号上的高频振铃、您的问题也可能会消失。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    电流感应变压器位于 HBridge 前面。
    我认为探测方法是不好的。 当我更正探测部分时、它变成了一个干净的波形、因此它似乎与问题无关。

    导通时间延长的原因是在以最大占空比运行后、OCP 将占空比缩小至0%、这是否一猜测?
    是因为 COMP 端子的噪声、它首先以最大占空比工作吗?

    即使 SS/EN 引脚的电压未下降、是否也可以将占空比设置为0%?
    我将检查 COMP 端子的电压、但您能否解释可能发生此模式的逻辑?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在不达到 OCP 的情况下要求0%占空比。  您需要同时学习 COMP 和 CS 才能进行双重检查。  另请注意、斜率补偿也会影响占空比。

    此致、

    Mike