This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:设计审查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104836/bq77915-design-review

器件型号:BQ77915

大家好、

您能帮我们客户解决问题。  

我对 BQ77915 BMS 芯片有疑问、文档中显示的设计电路。
在什么情况下、图片中突出显示的晶体管会打开。 看起来栅极和源极连接到0V。
另请注意、根据我的理解、VC0至 VC5似乎是输入、不会导致这些平衡晶体管打开和关闭、但我可能会错
此致、
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    连接到电芯1的 FET 导通所需的栅极偏置电压由 连接到 VC0的电阻器 Rine 生成。 确保  Rine 为1kOhm、Cine 为0.1uF。 栅极的阈值电压应小于1.7V。 数据表第9.3.4节中的图9-2概述了这一点。 VC0确实有助于平衡晶体管的导通和关断。 堆叠器件时、VC5不会用于打开 VC6的晶体管。 上部器件的 VC0将会执行该操作。 确保下部器件的 VC5和上部器件的 VC0保持分离。

    谢谢、
    Caleb