主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM、 EV2400、 BQSTUDIO
EV2300下载不能在 Win7 64位上安装。
支持此功能的先前线程已锁定。
我需要使用 BQ34Z100EVM。
当我的 EV2300几乎未使用时、我真的不需要购买 EV2400。
是否有人找到了在 Win7 64位上安装 EV2300的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EV2300下载不能在 Win7 64位上安装。
支持此功能的先前线程已锁定。
我需要使用 BQ34Z100EVM。
当我的 EV2300几乎未使用时、我真的不需要购买 EV2400。
是否有人找到了在 Win7 64位上安装 EV2300的方法?
您好、Rom、
EV2300在64位 Windows 上可能无法正常工作。 这是一个已知问题。 需要更改 EV2300设计以解决此问题。 用于构建 EV2300的组件已过时、因此 TI 无法进行必要的更改、而是将其替换为 EV2400。 检查以下主题帖以获得建议。 希望其中一项建议能够奏效。
您好、Rom、
适用于 EV2300的原始32位 Windows 驱动程序位于 http://www.ti.com/litv/zip/slec003a
根据此线程、64位驱动程序在32位https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/186850/ev2300-windows-7-32bit-installation-problem 上工作
放弃购买 EV2400之前请先尝试这两种方法。
EV2400使用 Windows 中内置的 HID 驱动程序、因此您无需为 EV2400安装外部驱动程序。
您好 Shirish、
感谢您的回复。
连接 EV2300后、在我的32位 Win7平台上成功安装了原始的32位 Windows 驱动程序。
启动 bqStudio 时,将出现一个目标选择向导,其中显示“Auto Detected Device: 0100_0_6 (自动检测到的设备:0100_0_6)”。
我通过 USB 连接 EV2300、并通过 I2C 将 BQ34Z100EVM 连接到 EV2300。 BQ34Z100EVM 设置为连接单节锂离子电池。
我在列表中选择了监测计器件类型、然后为目标选择0100_0_16_bq34z100G1.bqz。
然后是"继续?" 弹出窗口警告检测到的设备不兼容、继续操作可能会导致无法恢复的状态。
我在 Vista 平台上获得相同的死端。
有什么建议吗?
谢谢
您好、Rom、
真是个好消息。 这意味着 EV2300现在已被 Windows 识别。
BQ34z100EVM 上的固件已旧。 您应该将其升级到 bq34z100-G1器件固件
使用 bqStudio 的"Programming"选项卡对固件进行编程。 之后、bqStudio 应该会自动检测到它。