This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:EV2300

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103348/ev2300-084-ev2300

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMEV2400BQSTUDIO

EV2300下载不能在 Win7 64位上安装。

支持此功能的先前线程已锁定。

我需要使用 BQ34Z100EVM。

当我的 EV2300几乎未使用时、我真的不需要购买 EV2400。

是否有人找到了在 Win7 64位上安装 EV2300的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    EV2300在64位 Windows 上可能无法正常工作。 这是一个已知问题。 需要更改 EV2300设计以解决此问题。 用于构建 EV2300的组件已过时、因此 TI 无法进行必要的更改、而是将其替换为 EV2400。 检查以下主题帖以获得建议。 希望其中一项建议能够奏效。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771976/ev2300-is-ev2300-driver-available-for-windows-10-64-bit

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/128220/ev2300-64-bit-drivers-available-for-download

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的建议、即使在 Win7 32位版本中也不会出现任何问题。

    EV2300似乎不再受 Win7支持、因此谨慎地发布 《BQ34Z100EVM 用户指南》(SLUU904B)的兼容性勘误表。

    在我考虑购买 EV2400之前、我想确认驾驶员的可用性。

    在哪里可以找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    适用于 EV2300的原始32位 Windows 驱动程序位于 http://www.ti.com/litv/zip/slec003a

    根据此线程、64位驱动程序在32位https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/186850/ev2300-windows-7-32bit-installation-problem 上工作

    放弃购买 EV2400之前请先尝试这两种方法。

    EV2400使用 Windows 中内置的 HID 驱动程序、因此您无需为 EV2400安装外部驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回复。

    连接 EV2300后、在我的32位 Win7平台上成功安装了原始的32位 Windows 驱动程序。

    启动 bqStudio 时,将出现一个目标选择向导,其中显示“Auto Detected Device: 0100_0_6 (自动检测到的设备:0100_0_6)”。

    我通过 USB 连接 EV2300、并通过  I2C 将 BQ34Z100EVM 连接到 EV2300。   BQ34Z100EVM 设置为连接单节锂离子电池。

    我在列表中选择了监测计器件类型、然后为目标选择0100_0_16_bq34z100G1.bqz。

    然后是"继续?" 弹出窗口警告检测到的设备不兼容、继续操作可能会导致无法恢复的状态。

    我在 Vista 平台上获得相同的死端。

    有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    真是个好消息。 这意味着 EV2300现在已被 Windows 识别。

    BQ34z100EVM 上的固件已旧。 您应该将其升级到 bq34z100-G1器件固件

    使用 bqStudio 的"Programming"选项卡对固件进行编程。 之后、bqStudio 应该会自动检测到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有通过"继续?" 来自 bqStudio 启动时诱发的目标选择向导的警告。

    您是否建议继续执行有关永久通信丢失的警告?

    如果是、我是否应首先断开 EV2300以对其进行保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击"Proceed"(继续)并直接转到"Programming"(编程)选项卡。 升级固件后、重新启动 bqStudio、您不应再看到警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在在 bqStudio (1.3.101)中。  我在工具栏中看不到"固件"选项卡。  它称为其他东西。  我在命令侧栏中看到"FW_Version"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它应该是"编程"而不是"固件"。 我将更新我之前的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已选择编程文件。

    是否选择"Program"或"Execute FW"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后执行。

    似乎正常工作。

    重新启动时无错误。

    请注意下载的不带 zip 扩展名的 sluc580固件文件。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好知识。 请将该主题标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个帖子后、"Resolve"按钮停止显示。

    如何标记为已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后2个回复旁边应该有一个“此已解决的我的问题”,或者您应该已经收到一封电子邮件,其中包含“此已解决的我的问题”按钮的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的回答旁边只有一个或多个回复(报告为滥用)。

    我在电子邮件中找到了它。

    我将点击它、希望它能正常工作。

    再次感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Rom!