This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电电流变化

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100905/bq25616-charge-current-variation

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好,

我们使用 BQ25616为单节锂离子电池充电。 与 BQ25616一起、我们使用 TPS63802转换器来生成3.3V 电压。

TPS 从充电器 IC 的系统节点获取输入。 请参阅下面的原理图、

我们将在 PFM 模式下使用 BB 转换器。  

当器件连接到电源时、在电池充电期间、我们会看到充电电流发生变化(而不是直流电流、锯齿波形)。 请参阅下面的波形

终止电流范围内的充电电流变化:

在 PFM 模式下使用 BB 时的终止电流:

PWM 模式中 BB 的终止电流:

我们的理解:

在 PFM 模式下、BB 转换器根据负载打开/关闭转换器。 这会导致  BB 输入端的电压变化、即 VSYS。 VSYS 电压用于为电池充电、因此充电电流会发生变化。  

我们的理解是否正确?

问题:

1. 由于电池电流已调节,为什么充电器 IC 不能保持恒定电流?

2.充电器 IC 如何检测终止/预充电 电流? 电流可能在阈值以上和以下翻转?

3.锂离子电池是否可以接受这种充电电流?

4.如何改善充电电流或确保 PFM 模式不会影响充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BQ25616充电器在没有 VSYS 负载的情况下运行(即 BB)、充电电流的行为是怎样的?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    在 PWM 模式下、如果没有 BB、甚至是 BB、则充电电流恒定。  我在第一条消息中附加了充电器终止电流参考。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    我们将在下一个工作日进行工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的更新。 期待您的支持。

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    ISYS 是什么样的?

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们无法测量 ISYS、因为没有要移除的序列组件。

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    ISYS 也应有所不同。 SYS 和 BAT 都是充电器的输出。 当 VSYS/ISYS 始终变化时、IBAT 也会受到影响。  需要最大程度地减小 VSYS/ISYS 变化。

     

    非常感谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢更新、我们的理解也是一样的。

    但问题是、

    1. 由于电池电流已调节,为什么充电器 IC 不能调节恒定电流而不考虑 VSYS 的变化?  

    2.充电器 IC 如何检测终止/预充电 电流? 电流可能在阈值以上和以下翻转? 这些并未详细说明终止电流检测机制。 是否基于时间? 电流应如何低于阈值? 如果电流在两段时间之间超过阈值、该怎么办?  

    3.锂离子电池是否可以接受这种充电电流? TI 有什么建议吗?

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    如前所述、充电器(单个降压直流/直 流转换器)为 SYS 和 BAT 提供所需的电源。 充电器的控制环路可为 ISYS (SYS 负载)提供足够的电流、并通过调整降压转换器的占空比来调节 IBAT。 当 ISYS 上发生瞬变时、闭环控制需要一些时间才能使 IBAT 恢复到稳定状态。

    2.专有信息。

    电池 数据表应指定允许的充电电流。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的支持和澄清。

    关于第2点。

    • 我在3块电路板上进行了测试、其中降压/升压配置为 PFM 模式、充电器 IC 能够正确终止充电-完全充电器检测。  
    • 我们希望测试充电器 IC 的边界条件、以验证由于  充电电流的变化、充电器 IC 不会在"终止充电-完全充电"和重新启动充电之间切换。 由于我们不知道实现方式,您能建议一种测试方法来验证边界条件吗?
    • 同时、我们正在努力最大程度地减小 VSYS 上的变化。

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    1.当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值且器件未处于 DPM 模式或热调节时、器件会自动终止充电周期。 当充满电的电池放电至低于再充电阈值时、该器件会自动启动新的充电周期。

    根据 d/s 第13页的8.6定时要求、充电终止的典型抗尖峰脉冲时间为30ms、再充电的典型抗尖峰脉冲时间也为30ms。

    谢谢、

    宁。