主题中讨论的其他器件: TPS63802
您好,
我们使用 BQ25616为单节锂离子电池充电。 与 BQ25616一起、我们使用 TPS63802转换器来生成3.3V 电压。
TPS 从充电器 IC 的系统节点获取输入。 请参阅下面的原理图、

我们将在 PFM 模式下使用 BB 转换器。
当器件连接到电源时、在电池充电期间、我们会看到充电电流发生变化(而不是直流电流、锯齿波形)。 请参阅下面的波形

终止电流范围内的充电电流变化:
在 PFM 模式下使用 BB 时的终止电流:

PWM 模式中 BB 的终止电流:

我们的理解:
在 PFM 模式下、BB 转换器根据负载打开/关闭转换器。 这会导致 BB 输入端的电压变化、即 VSYS。 VSYS 电压用于为电池充电、因此充电电流会发生变化。
我们的理解是否正确?
问题:
1. 由于电池电流已调节,为什么充电器 IC 不能保持恒定电流?
2.充电器 IC 如何检测终止/预充电 电流? 电流可能在阈值以上和以下翻转?
3.锂离子电池是否可以接受这种充电电流?
4.如何改善充电电流或确保 PFM 模式不会影响充电电流?