This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:多个并联 LM317

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104488/lm317-multiple-lm317-in-parallel

器件型号:LM317

大家好、

您能否就以下问题提供一些意见? 谢谢!

我的客户希望并联16个 LM317为 PA 负极供电。 每个 PA 负电源的最大电流为0.5A。

1.客户可以并行使用多个 LM317吗?
2.  LM317最大输出1.5A、PA 负功率需求0.5A、请问 裕度是否足够?
2.如何实现 并联电流平衡? 您能否提供一些 PCB 布局建议、以帮助实现电流平衡?
谢谢!
此致、
Ivy


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我们没有任何并行使用这许多器件的配套资料、因此我无法肯定可以实现这一点、也无法肯定如何实现、尽管在理论上我认为这是可能的。  

    如果每个 PA 的电流消耗小于每个器件的负载电流额定值、那么为什么不能单独使用 LDO 呢?我不明白。 他们为什么要将输出连接在一起?

    此致、

    Nick